This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:工作原理中的最大输入电压

Guru**** 2988480 points

Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1619869/mpy634-max-input-voltage-in-theory-of-operation

部件号: MPY634

您好:

您能否说明“工作原理“段落开头的“最大输入电压=±1.25 SF“一句意味着什么?

这似乎会造成误导、因为从我们对电气特性的了解来看 、输入差分电压为±12V、但如果我们的 SF 不是 10V(例如 3V)、则意味着我们的输入值将会低于该值。

谢谢您、

此致

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cl é ment,

    感谢您的问题。  

    MPY634 缺少有关内部架构的详细信息、但数据表确实提供了有关工作原理的信息。  

    我将首先提供快速答案: 是的 、我们应该遵循数据表中提到的 SF 的限制、即使我们的电源轨在其他情况下支持预期的输入电压。  

    MPY634 是吉尔伯特细胞乘法器、其中各种输入控制乘法器电路内的跨导路径。 SF 实际上 在输入架构内充当端接电压、我们将 X、Y 和 Z 路径的晶体管基极端端接至 SF 引脚电压。 如果在输入端超过 1.25SF 的限制、我们可能会看到较高的非线性。 这起到了输入级电压限制的作用、与 内部输出级放大器看到的限制略有无关。

    所有这一切都表明、如果我们不在 10V 下使用 SF、则我们无法利用 12V 输入差分。  

     

    您能否详细介绍一下您的电路所需的目标?  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的说明。

    该电路的目标是 生成频率为 2.2kHz 至 2.8kHz 的 7.07Vrms 差分励磁的衰减版本、从而模拟 LVDT 传感器输出。

    原理图如下:

    SF 引脚电阻值不正确、我们在原型上将其修复。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cl é ment,

    感谢原理图。 我看到它现在都是如何连接的。 是的、7.07VRMS 差分激励将需要内部 10V SF 电压来确保线性运行。

    我还支持旋转变压器驱动器、因此我有点熟悉这些传感器的工作原理。

    我一直将旋转变压器和 LVDT 视为可变耦合电感器、因此以 kHz 至几十 kHz 范围内的某种频率驱动激励线圈是有意义的。 旋转变压器的大多数设计都采用包络信号并查看正弦和余弦之间的相移以进行角度感应、而包络信号的频率表示每段时间的转数。  

    LVDS 非常相似、我想我们现在更关心测量包络信号的振幅、比较正弦和余弦来确定相对于次级 1 或次级 2 线圈的偏置。  

    到目前为止、原型板是否已经完成?  

    谢谢、

    Jacob

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    是的、它至今仍然有效。

    在设计阶段、我们错过了 1.25 x SF、我们的设计显然不尊重它、但我认为这是因为信号频率与倍频器的带宽很远。

    我们将检查是否没有扭曲、并分析未来修复以遵守零部件的限制。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment,

    很高兴听到到目前为止所有问题都得到了解决。 是的、我可以想象在最坏的情况下、我们会谈论倍增器内核中的潜在失真增加。 我也同意低信号 BW 可能会为 MPY 设备提供帮助。

    如果您对设备有任何疑问、请随时联系我们。  

    谢谢、

    Jacob