This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:PWM 抑制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296A, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618400/ina241a-pwm-rejection

器件型号: INA241A
Thread 中讨论的其他器件: INA296A

我正在检查是否可以将 INA241A 或 INA296A 元件集成到电源板中、该电源板负责为 PWM 电机执行相电压开关。

INA241A 数据表中指出它具有一个 PWM 抑制机制:
“当 INA241x 检测到大共模 V/t 瞬态时、该器件会将输出保持 1us、从而防止共模干扰传播到输出。“

相比之下、INA296A 没有这种机制。

我的问题是:

  1. 当该器件检测到大共模瞬变时、它是否确实将输出保持 1usec? 我是否正确理解了这一点?
  2. 为什么 INA296A 不包含这种机制?
  3. 采用这种机制有什么优势?
  4. 如果我想在三相电机驱动器中开关的相位上集成电流检测器件(高达 70A)、INA241A 是否是一个不错的选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、  

    感谢您发送编修。

    请参阅我对我的问题的回答:

    1. 是的、您的理解是正确的。 输出将保持 1us。
    2. 我们想提供该器件的多种型号。 一些客户喜欢下游 ADC/MCU 的 PWM 电压边沿产生低失真、有些客户更喜欢在保持时间为 1us 时跟踪输入。  
    3. 优势是共模电压输入边沿的输出失真较小。 因此、对于会产生误差的控制环路、这就是其优势所在。  
    4. 我的后续问题是您的开关频率是多少? 开关频率越快、产生的影响力就越大、即这个 1us 保持时间将变得更长。 我想说的是、有滤波技术可以解决 INA296 的这种失真问题、因此它取决于您的系统要求。  

    期待您的答复、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作时的开关频率为 20kHz 至 40kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、  

    感谢您提供更多信息。  

    在最高频率下、开关波形的周期为 25µs。 因此、使用 1µs 保持时间、该 1µs 窗口中的相位误差可能高达 4%。  

    因此、如果此相位误差不构成问题、并且您需要优先考虑从 INA 输入端到输出端的最小峰峰值耦合、我建议使用 IN241。  

    希望能有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我展示一下当共模电压发生较大变化时、在 1µs 情况下保持输出的图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    明天我将为您提供数据。 遗憾的是、数据表中没有图表。

    感谢您的耐心、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、  

    我很抱歉昨天没有答复。  

    以下是 INA241 输出 (CH4) 保持 1us 的典型输出行为的示波器捕获。

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe