This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:相对于 I2C 高电压的电源电压

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623627/ina233-supply-voltage-wrt-i2c-high-voltage

器件型号: INA233

您好、

我无法从数据表中说明这一点。 对于 I2C 总线上的高电压、是否允许为 INA233 提供 3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    是的、可以这样做。 以下是相关规格(请注意,绝对最大值与 VS 无关):

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、感谢您的快速答复。 只是为了确保,在您看来,使用任何 Vs 和 Vsda 的组合是安全的,只要它们在这些范围内?

    ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Adi、

    是的、可以这样做。 这里的思路是、即使器件断电(但仍连接到 GND)、也可以上拉数字引脚。

    此致、

    Mitch