This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311R-Q1:削波电压和增益

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, AMC0311S, AMC0311R-Q1, AMC0311R, AMC0311D, ISOTMP35R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622589/amc0311r-q1-clipping-voltage-and-gain

器件型号: AMC0311R-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC0311R、TLV9001、 AMC0311D、AMC0311S、 ISOTMP35R

您好:

AMC0311R-Q1 数据表中、削波电压=标称模拟输入电压。

但是、根据数据表第 20 页上的以下公式-

image.png

VIN/Vclipping 之比始终为 1。 如果 SNSN 连接到 GND1、则 VINP - VSNSN = VINP。

且 Vclipping = VINP、SO (VINP - VSNSN)/Vclipping = 1。

这给出了 Vout = VREFIN。

TI 能否澄清这种混淆? 要考虑的 Vclipping 和 Vin 值是多少?

还想知道如何调整增益吗? 增益最多可以调整多少值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABKD、

    在计算时、应使用 Vclipping = 2.56V(如数据表中所述)作为最大正削波电压。

    在您的问题中、您假设 Vin 始终等于 Vclipping、但不一定如此。 输入电压 Vin 的计算公式为 Vin = Vinp - Vsnsn、因此根据 Vinp 和 Vsnsn 的值、Vin 可能采用不同的值。 如果按照典型应用中的说明将 SNSN 连接到 GND1、则 Vin 等于 Vinp。 在这种情况下、Vin 的范围可以是 0V 至正削波电压 2.56V、但强烈建议您保持在 0.077V 至 2.25V 的线性输入范围内。

    您可以通过设置 REFIN 引脚上的电压来更改增益、增益的计算公式为 VrefIN/Vclipping = VrefIN/2.56V。 在 6.3 建议运行条件的第 4 页中、您会发现 REFIN 引脚(以 GND2 为基准)上的电压可在 2.7V 至 VDD2(低侧电源电压)之间选择。

    器件输入端的任何信号都会缩放至 Vrefin 定义的输出范围。 输入端 0V 至 2.56V 范围内的信号将被缩放、以使其在输出端达到 0V 至 Vrefin、因此为什么增益计算为 Vrefin/Vclipping。

    我希望这可以消除任何困惑。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、  

    感谢您的答复。

    1) 根据  Vrefin/Vclipping = Vrefin/2.56V;如果 Vrefin = 1V、则增益= 1/2.56 = 0.39。

    这意味着我将得到衰减而不是放大。

    如果 Vrefin = 5V、则增益= 5/2.56 = 1.95。

    在这里、我将得到放大。

    这些计算结果是否正确?

      AMC0311R-Q1 是否有任何基于 Excel 的计算器?

    2)  在数据表下方的中 SNAP -  

    VDD1 标称值为 5V、VDD2 标称值为 3.3V

    为何为 VDD2 提供 3.3V 电压? 如果 VDD2 = 3.3、则输出将很快饱和、并且放大范围将减小(如果根据增益调整输出超过 3.3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABKD、

    1) 您的计算正确、但请记住、Vrefin 限制在 2.7V 至 Vdd2 的范围内、因此 Vrefin = 1V 超出了规格范围。 如果从指定范围中选择 Vrefin、则最低可能增益为 2.7V/2.56V = 1.05。

    2) 您是对的、当 Vdd2 = 3.3V 时、增益受到限制、因为 Vrefin 只能在 2.7V 至 3.3V 之间选择、因此增益限制为 1.05 至 1.29。 我们建议使用 Vdd2 = 3.3V 来更轻松地将器件与 具有 3.3V 输入的微控制器(例如 C2000 系列)连接、如果您为应用选择 Vdd2 = 5V、AMC0311R 的性能将是相同的。 对于 Vdd2、您可以选择 2.7V 至 5V 的 Vrefin。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    在 ISO 放大器 AMC0311R-Q1 中、可实现的最大增益= 5 / 2.56 = 1.95  

    您能否建议使用增益大于 2 至 4 的隔离式放大器。

    这将是很好的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABKD、

    您能给我详细介绍一下您的应用吗? 您是否需要用于交流或直流电压测量的器件? 您需要多大的输入范围以及所需的输出范围是多少?

    如果您能帮助我了解您的应用和需求、我会尽我最大努力为您推荐合适的零件。

    谢谢、此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想处理 NTC 两端的电压。 NTC 位于 IGBT 模块内。  

    NTC 电压的范围为 4.81V 至 53mV。 需要将这个较低的电压放大到可接受的水平。 但在高于 2V 的较高电压电平下、运算放大器可能会饱和。 我想划分范围或使用多级放大器。  

     AMC0311R-Q1 的最大增益为 1.95。

    您能推荐增益可调高达 4 的隔离式放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABKD、

    考虑您的用例、我建议您考虑使用运算放大器、TLV9001 是一个适合您在应用中进行测试的出色器件。 请注意、使用运算放大器不会提供 AMC 器件为您提供的电隔离。

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    感谢您的建议。 但我需要隔离、因为我的产品是汽车牵引逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABKD、

    感谢您的澄清。 如果您需要隔离、我建议您根据需要使用基于运算放大器的放大器来放大信号、然后使用 AMC0311D 或 AMC0311S 等器件(根据您的需求)将信号穿过隔离栅。

    此外、Texas Instruments 还提供多种隔离温度探头、例如也提供增强型隔离的 ISOTMP35R。

    如需任何运算放大器或上述隔离式温度探头的支持、我希望让您打开新的 E2E 主题、以便各自的团队能够接管并为您提供支持。

    此致、

    Simon