This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:芯片故障模式

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623182/lm2903b-q1-die-failure-mode

器件型号: LM2903B-Q1

你好、团队

您能否帮助分享在规格中不包含功能的含义?

它涵盖了哪种类型的故障模式? 这是否包括输出振荡?

 

谢谢

Scarlett

4.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    “OUT 功能不在规格范围内“是指器件发生故障导致输出晶体管不再在规格范围内运行。 对于像 LM2903B-Q1 这样的集电极开路比较器、这可能意味着 IOH LKG 超出规格、  因为那里有显著的漏电流导致 VOH 低于预期、或者 VOL 由于输出晶体管的阻性更高而超出规格。

    对于比较器、如果输入端靠近、以便由于噪声而出现多次交叉、则输出可能会抖动。