Other Parts Discussed in Thread: TAS6422E-Q1
器件型号: TAS6422E-Q1
我目前正在使用 TAS6422E-Q1 音频放大器设计 PBTL(并联桥接负载)电路。 在查看 TAS6422E-Q1 数据表和 TAS6422E-Q1 EVM 用户指南时、我注意到了需要阐明的内容。
下面是 TAS6422E-Q1 数据表中的 PBTL 应用示例。
在此图中、OUT_1P 和 OUT_1M 似乎连接在一起、OUT_2P 和 OUT_2M 连接在一起。

然而、在《TAS6422E-Q1 EVM 用户指南》(特别是在“3.5.2.3 其他控制部分“中)中、该说明似乎指示输出通道 1 (+) 和通道 2 (+) 连接在一起、输出通道 1 (-) 和通道 2 (-) 连接在一起。

由于这种差异、我希望您确认哪种连接方法正确。
您能否确认以下哪项配置正确?
OUT_1P 和 OUT_1M→Ω 扬声器 (+)
OUT_2P 和 OUT_2M→Ω 扬声器 (-)
OUT_1P 和 OUT_2P→Ω 扬声器 (+)
OUT_1M 和 OUT_2M→Ω 扬声器 (-)
或者、如果有其他推荐的 PBTL 模式连接方法、请建议使用。
此外、如果选项 1 的配置正确、那么在通过 PPC3 控制器件时、只需将通道 1 和通道 2 配置为相同的设置并启用 PBTL 模式是否足够?
是否需要考虑任何其他设置或预防措施?
我感谢您的协助、并期待您的答复。
此致、
Jeong