This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM101AJAN:LM101AJAN 与 M38510/1010 引脚排列

Guru**** 2939230 points

Other Parts Discussed in Thread: LM101AJAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623293/lm101ajan-lm101ajan-vs-m38510-1010-pin-out

器件型号: LM101AJAN

我正在寻找 M38510/10101BGA 运算放大器的替代产品、建议使用 LM101A 和 LM101AJAN 作为替代产品。 根据 MIL-M-38510/101K 引脚 8 在 TO-99 外壳上悬空 (NC)。 然而、在查看 LM101A 和 LM101AJAN 的原理图时、看起来 PIN-8 连接到 Q7 的集电极、这会使它们的 M38510/10103BGA 运算放大器不是 M38510/10101BGA 运算放大器、对吗? 您能否确认对于 TO-99 情况、LM101A 和/或 LM101AJAN 上的引脚 8 是否悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是、在 LM101A 和 LM101AJAN 器件上内部收集引脚 1 和 8。 您可以通过引脚 1 和 8、连接电容器或 RC 网络来补偿运算放大器、 此处的应用简报对此进行了详细介绍。   如果您愿意、我可以进一步了解 M38510/10101BGA 运算放大器的替代产品。 您是否需要满足任何关键规格?

    此致、
    嘉莉