This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:INA296A-Q1 RVRR 规格

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622370/ina296a-q1-ina296a-q1-rvrr-spec

器件型号: INA296A-Q1

您好的团队、  

与以下 E2E 主题相关、我们有几个问题:  

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621796/ina296a-q1-psrr-spec-for-figure-7-6-mid-supply-voltage-output-connection/6253191

(1) RVRR 定义显示为“以输入为基准“、这是指“以 IN+和 IN–为基准之间的差分电压输入“还是“以 REFx 和 GND 之间的差分电压为基准?  
image.png

(2) 使用“图 7-5. 1/2 Vs 电压输出“配置、我们是否也可以使用 RVRR 规格? EC 表测试条件说 VREF1=VREF2=0.5V 至 4.5V、但“图 7-5. 中电源电压输出“显示 REF1 = Vs 和 REF2 = GND。 在我们的用例中为 VS= 5V 或 3.3V。  

image.png

 

(3) 您是否有 RVRR 与频率特征? 图像如下所示。

image.png 

(4) 是否可以分享在使用哪种内部回路方面如何实现 RVRR? 分压电阻器还是带有 LPF 的电阻器?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、  

    我正在查看这些问题、并将在有机会与设计人员就 RVRR 规格达成一致后予以回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、  

    我能够与我们的一位高级工程师交谈、并在这里得到一些澄清。 我还更新了上面您之前的链接主题。  

    1) RVRR 定义是一个直流定义、应视为与 VS/2 DS 中全局条件的差值、并且增益取决于器件、因此此处提及的输入指的是器件的输入侧。  

    2) 如果我正确理解你的问题,那么是的,这是完全正确的。 您在另一个线程中引用的 PSRR 数据显示了 1V 基准、该基准被选为扫描总电源电压范围的方便具体点(即,如果我们在表征期间执行了 VS/GND 分压、则基准将与 VS 一起在每个点发生变化)。 不过、此差值 (2.5V 至 1V) 通过 RVRR 计算得出、因此此处的参考点应该对 PSRR 没有影响、并且 PSRR 只需像通常的计算一样进行处理。  

    3) 没有 正如我提到的、这是仅直流规格、因此我们没有类似的曲线。 如上所述、您最初是正确的、即电源变化应检查 PSRR 以确定其抑制能力。 RVRR 只是让我们可以将 PSRR 曲线移至相关点。  

    4) RVRR 是对基准电压给定变化量下输出电压净变化(相对于 Vref) 的)的量度。 如果数据表中列出了 RVRR 并以输入为基准、则应将器件增益用作乘数来计算输出的相应变化。