This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A-Q1:PSRR 规格 (&quot);图 7-6. 1/2 Vs 电压输出退出;连接?

Guru**** 2867950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621796/ina296a-q1-psrr-spec-for-figure-7-6-mid-supply-voltage-output-connection

器件型号: INA296A-Q1

您好的团队、  

您能分享一下“图 7-6、PSRR 规格有多大。 1/2 Vs 电压输出“连接? 当 Vs 发生“delta-vs"移位“移位时、OUT 移位“dera-vs"是否“是否为/2? 图像如下所示、您能否检查/修改为正确的图像?

image.png

我们理解 EC 表 PSRR 处于 REF1 = REF2 = 1V 固定条件。  

image.png

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、  

    您要查找的规格也称为 RVRR、数据表中的“基准输入“部分列出了该规格:

    该数据显示了基准在 0.5 至 4.5 范围内抑制噪声的能力。 此外、我们还展示了相对精度:

    上表显示了对于 VS/2 方法、最坏情况下的精度是多少、然后第一个表显示了基准抑制基准输入上噪声的能力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、  

    我只想在这里更新主题。 我与我们的一位高级工程师谈到了这一点、他提到、这实际上是将这两个因素结合起来考虑的。  

    上面提到的 RVRR 是一个直流规格、表示与 VS/2 的全局条件相比发生了变化、只要 VS 发生变化、就会添加到您在上面提到的 PSRR 设定点中。 因此、对于 2.5V 基准电压、为了假定最坏情况下加上基准精度、添加的 RVRR 将为 (Δ VS)*(相关器件的 RVRR 规格)*(增益)。 然后、像通常那样单独处理 PSRR。 这里、PSRR 的 VREF 条件不应该很重要、因为 RVRR 处理全局条件的基准变化。