This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:关于未使用的引脚

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623071/ina849-regarding-the-unused-pins

部件号: INA849

尊敬的团队:  

我计划在设计中使用这款 INA849DGKR 器件、

请找到随附的快照

image.png

我希望 G=1、 因此根据给定的表、我将其保留为未连接、 image.png

请告诉我如何端接 VS-和 IN-引脚、还建议我如何使用 REF 引脚以及为什么需要 REF。 是否可以如数据表中所述将其端接至 2.5V 的 GND?

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:

    我们提供了大量优质参考资料、可帮助您全面了解仪表放大器和差分放大器。  高精度实验室系列: 仪表放大器| TI.com 很好地介绍了两种类型的放大器以及更高级的主题。  

    请告诉我如何端接 VS 和 IN-引脚、另外还建议我如何使用 REF 引脚以及为什么需要 REF。 是否可以如数据表中所述将其端接至 2.5V 的 GND?

    为了回答其中的一些问题、我需要更好地了解您正在尝试做什么。 我给您的问题:

    • 您的输入信号是什么样子的?  
      • 电压范围是多少?  
    • 您希望输出电压范围是多少?  

    需要 REF 引脚、以帮助调整输出端的共模电压。 这会极大地影响输出的电压范围。 查看 模拟工程师计算器工具 来测试边界图 (Vcm 与 Vout) 的不同电压。

    此致、

    Robert Clifton