This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:如何测量失调电压

Guru**** 2931710 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621452/ina333-how-to-measure-offset-voltage

器件型号: INA333

您好、
我正在寻找 INA333 仪表放大器失调电压 (Vos) 的推荐测量值。
通常、用户可以短接 IN+和 IN-并连接共模、例如 GND 或 1/2 Vs。
并通过设置“rg"来“来设置适当的增益。
但是、对于 INA333、我不确定用户是否可以直接连接 IN+和 IN-。
那么、如果您有任何测量仪表放大器失调电压的建议、请告诉我吗?
(“SLOA059B.pdf"包含“包含有用包含有用的信息,但似乎重点介绍了一般运算放大器,而不是客户的电路。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    非常好的问题。 仪表放大器在测量失调电压时会稍微复杂一些。 部分原因是它有两个运算放大器级。  

    如果您只想知道仪表放大器的总失调电压是多少、请将输入一起连接到相同的 1/2 Vs 电压并测量输出电压。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert-San、

    感谢您的答复。
    >如果您只想知道仪表放大器的总失调电压是多少、请将>输入端连接到相同的 1/2 Vs 电压、然后测量输出电压。  
    我想深入了解上述内容。
    我认为下图包括你所说的内容。 不过、我还有两个问题。
    sice 我在下图中添加了我的问题,您能否确认他们并提供您的反馈?

    此致、
    町田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Machda-San、

    Q1:是的,您可以将 IN+和 IN-连接在一起。  

    问题 2:视情况而定。 VCC 和 VSS 上的电源电压是多少?

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert-San、

    感谢您的答复。

    对于 Q2、客户使用 VCC 为 5V、VSS 为 GND。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machda-San:

    好的、我只是想确认设置、以免限制 INA333 的输出。 您正在将共模电压设置为 2.5V、因此 Vref = 0V 应该没问题!  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!  

    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert-San、

    感谢您的答复。

    我还有最后一个问题。

    问:建议将 1/2 Vs 电压用于增压共模。 但是、如果用户输入“REF"(“(实际上(实际上,客户在 REF 引脚上输入 0.5V)、

    是否可以使用 GND 而不是 1/2 Vs 电压作为共模?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    这样就可以正常工作。 我一直使用 模拟工程师计算器 工具评估共模与输出电压间的关系。 您可以使用它来快速评估输出是否不会冲击任一电源轨(或尽可能接近其中一个电源轨)。  

    此致、

    Robert Clifton