This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851 INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC:关于 INA849 在仿真中观察到的输出错误(增益= 1)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849, ANALOG-ENGINEER-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621814/ina851-input-output-range-design-calc-re-incorrect-output-observed-for-ina849-in-simulation-gain-1

器件型号: INA851 INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC
主题: INA849 中讨论的其他器件

我目前正在评估 INA849 我看到了一个与理论计算结果不匹配的意外输出值。

以下是我的测试条件:

  • VIN+ = 23.98V
  • VIN− = 12.97V
  • VREF = GND
  • 增益 (G) = 1
  • 电源电压 =+24V(单电源)

根据数据表公式:

VIN=G((VIN+−VOUT−)+VREFV

替换我的值:

VOUT = 1×(23.98−12.97)+ 0=11.01V
 
但是、在我的仿真中、我得到了 8.53 伏 如附图中所示。
请帮助我解决问题。 INA849.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:  

    感谢您在 e2e 上发帖!

    仿真模型不涵盖输入共模与输出电压限制。 以下是建模参数:

     

    数据表中提供了相关信息:  

    它还以 ANALOG-ENGINEER-CALC 计算工具| TI.com 为模型

    应用中使用的电源无法计算出输出。  
    我建议更改您的应用中的电阻器、使其处于器件可接受的输入范围内。  

    如果您需要进一步的帮助、请在您的响应中附加 TINA 仿真。  

    祝您一切顺利、
    Carolina