This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC274:TLC274CDR

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621351/tlc274-tlc274cdr

器件型号: TLC274

 
我们尝试在启动后更改新的 TLC274 和测量引脚 1  
功能。 发现 PCBA 8 个良好单元和 8 个具有 TLC274 2 日期代码的故障单元产生的电压  

 

image.png工程报告 — 063430008R TLC274C.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kittiya、

    感谢您的查询。  此器件包含一个与之关联的 PCN、可 在此处找到。 测量值的差异可能源于该器件更新后的 ESD 单元。

    测量差值为~0.7V、并且这与二极管的平均值相匹配、因此这可能是测量差值的来源。   TLC274 在输出端似乎没有 ESD 单元。 对 TLC274 ESD 单元的更新有助于为  运算放大器输出端可能发生的任何电气过载 (EOS) 事件提供更强大的保护。

    您能否提供有关在 TLC274 上完成的功能测试的更多信息? 任何有助于解释的电路或图表都会有所帮助。 您是否还能确认器件是在正常电路操作中失败、还是仅在功能测试中失败? ESD 单元在异常 ESD/EOS 事件期间触发、额外的 ESD 单元在线性运行期间不应影响运算放大器。

    此致、
    嘉莉