This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:失调电压问题

Guru**** 2970010 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1200, TS321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618358/amc1200-offset-voltage-issue

部件号: AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1311、、 TS321

我正在使用 AMC1200BDWVR 放大器测量直流母线的电压、但现在我面临一个问题、当电压 aVDC_IN 为零时、输出显示为 600mv  

我们已将输出连接到微控制器的 ADC

欲了解详情、我随附了原理图

amc1200.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、  

    AMC1200 是一款电流检测器件。 差分输入阻抗仅为 28k Ω。 仅这是典型值、具有相当高的制造范围。 我建议在此应用中使用电压检测器件。 例如 AMC1311。 失调电压可能是输入阻抗有限的结果。

    当您说 600mV 偏移时、该偏移在哪里呢? 共模噪声? 请测量 AMC 器件的引脚 6 与引脚 7 之间的电压差。 这样我们就可以指示失调电压是来自 AMC 器件还是 TS321 运算放大器。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此应用手册: 具有±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我测量了 AMC1200 放大器第 6 个和第 7 个引脚上的电压、也为 600mv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是输入阻抗效应。 请参阅我之前发布的应用手册。