This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:LMH13000 输出电流调制/VCSEL 驱动器选择

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000, DAC39RF10, DDS39RF10, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621222/lmh13000-lmh13000-output-current-modulation-vcsel-driver-selection

器件型号: LMH13000
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10DDS39RF10OPA855

您好:  

我正在寻找一款适用于低功耗通信系统的 VCSEL 驱动器。 我~寻找一个能够实现高达 Δ V 200MHz 调制且调制电流在 3mA 和 25mA 之间的驱动器。 理想情况下、我还希望将其用于 PAM-4 调制、因此我希望使用一个能够快速调制其输出功率电平/执行多个输出电流电平的驱动器。  

到目前为止、LMH13000 似乎是理想选择。 是否可以在 VSET 或 RSET 引脚上使用 DAC 来尝试调制输出电流? 如果是、调制电流的带宽是多少? 如果您认为还有其他更适合的选择、请随时推荐任何替代产品。  

感谢您的帮助!  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您绝对可以使用 VSET 上的 DAC 将输出电流调制到高达~ 1MHz。

    在开始测试之前、请勿更改 RSET 并确保移除 EVM 上与 RSET 并联的电容器 C2。

    Anant Sinha 能否请分享您在使用固定偏置电流驱动 LMH13000 实现低调制电流时收集的材料/数据。

    我想知道调制从 VSET 到 IOUT 的电流所需的温度范围和频率是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度范围为 25°C 至 45°C。 我需要将电流调制为最小 80MHz、理想情况下需要调制到 180MHz 以实现多级激光脉冲。 您是否可以建议使用任何替代 IC 或权变措施、因为这似乎超出了 LMH13000 的带宽? 或许具有偏置 T 型的电流模式射频 DAC 可以工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我把您路由到射频 DAC 团队、看看他们是否通过其高速电流输出 DAC 实现了类似的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 DAC39RF10/12 和 RF20 器件。 如果您不需要 DAC、我们的 DDS 是相同的。

    DDS39RF10/12/20。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac39rf10.pdf?ts = 1772485509823 和 ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC39RF10

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dds39rf10.pdf?ts = 1772485532026 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDDS39RF10

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种想法是、您是否可以 将两个并联的 LMH13000 设置为不同的输出电流、并使用它们有效地获得多个电平? LMH13000 的输出句柄将如何连接到其他 LMH13000 的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个令人惊讶的好主意,现在我想这一点,我觉得这应该是非常可行的。 我觉得很尴尬,我不能有机地想到这一点。

    是的、LMH13000 具有高输出阻抗、并且可以并联。 实际上、我们为 2 个 LMH13000 设计了一个测试板、以泵出 10A 电流。

    虽然我知道您 需要低得多的电流、但事实上、这些电流源应该可以非常轻松地并联、这已经在实验中得到验证、即电流在 2 个并联 IC 之间线性增加。

    我附加了一个简单的 TINA sim 尝试在 3mA、10mA、17mA 和 24mA 之间进行 PAM4 级调制

    e2e.ti.com/.../LMH13000_5F00_PAM4.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     能否请分享您在驱动 LMH13000 的低调制电流、固定偏置电流以及用于生成结果的激光器方面收集的材料/数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我们对驱动低电流激光器的 LMH13000 进行了~μ A 10mA 级测试。 为了缩短瞬态期间的上升时间、我们使用 5mA 的固定直流电流对其进行偏置。

    您可以看到下面的响应以及测试设置。

    绿色曲线是 TIA 输出、使用跨阻抗放大器 (TIA)、OPA855 和 APD 进行光学信号感应。 在这里、绿色波形的下降沿表示激光的上升。

    此致
    Anant