This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-HT:OPA2333-HT 在 210C 温度下的性能

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618888/opa2333-ht-performance-of-opa2333-ht-at-temperature-210c

器件型号: OPA2333-HT

您好、

我打算在 210C 环境中运行该器件。 正常 (25°C) 温度下我应该预期的性能与性能之间的关系。

  1. 是否仍期望在 210°C 时导轨至导轨? 我打算使用 5VDC 为装置供电、我需要将输出变为 5VDC、短接几 mV。
  2. 输入共模电压在 210C 下如何下降? 我无法在数据表中看到这些数据。 谢谢  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    1.您在这个问题中指的是输出摆幅吗? 您打算使用 OPA2333-HT 驱动器的负载是多少?  从 电气特性表中、连接到 VS/2 的 10kΩ 负载会在–55°C 至 210°C 温度范围内从电源轨产生最大 150mV 的压降:  

    请注意、为了使运算放大器在线性范围内正常运行、输出应与电源轨保持 100mV:

    2.根据电气特性表、在–55°C 至 210°C 温度范围内、输入共模电压范围为比电源轨高 0.25V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho:

    非常感谢您的答复、同时感谢您指出数据表中的信息。 看起来我 检查了 错误的 P/N(无 HT 部件)。 您对高温相关数据的可靠程度有何评估? 抱歉、如果我在这件事上听起来比较挑剔、但高温数据的可靠性对我们来说非常重要、而且至关重要。 您认为 TI 会记录高温测试数据吗? 您认为他们愿意与买家分享吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我如何与 TI 的现场技术支持部门交谈? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我如何与 TI 的现场技术支持部门交谈? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    通常可以在此处找到您感兴趣的器件的认证摘要:

    请单击与您尝试使用的软件包相对应的软件包。

    就实际验证数据而言、我不允许在公共论坛上向外部提供该数据。 如果您感兴趣任何特定规格、我可能能够在内部查找并提供数据的一般趋势。

    至于实时技术支持、您可以在此处获取任何设计帮助、也可以 在此处联系 客户支持中心:客户支持中心|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 Ho 的评论、请记住、根据 210°C 下的工作寿命降额表、产品的预期寿命约为 5000 小时 — 见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、Ho。 我试图进入 https://www.ti.com/info/customer-support.html、 但链接使我回到论坛。 我没有看到任何电子邮件或电话号码。 但是、非常感谢您向我展示器件资质认证摘要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Marek。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../OPA2333-HT 、然后选择“订购和质量“选项卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    请向下滚动我分享的实时聊天链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    谢谢你。 我查看了资质文档。 看起来该器件在 130°C 下进行了 HAST 测试、在 150°C 下进行了浸泡的存储温度测试。 但是、我真的希望看到它在 210C 下的工作温度。 特别是轨到轨性能和共模范围/抑制。 我们的产品将在高温>200C 的温度下度过其全部生命周期。 钻孔应用。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ho。 让我来试试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nader:

    您已经规定了 OPA2333-HT 在–55°C 至 210C 温度范围 内的性能、当 VCM 比电源轨电压高 100mV 时、典型 CMRR 为 91dB、在 10k 负载下 Vout 处于电源轨电压±100mV 范围内时、最小开环增益 (AOL) 为 85dB — 请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    以下是 OPA2333-HD 数据表的摘录。 我看到表格和图表之间的差异:

    表中显示为@ 210C 且具有 10K 输出负载时、摆幅与两个电源轨的摆幅等于 150mV、但是、图中显示为@125C、在大约 0.5mA (5V 输出和 10K) 甚至 1mA 的情况下、摆幅为+3V 至–2.75V。 哪一个是正确的?  另外,为什么图表不包括数据在 210C ? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有正确阅读图 7 图、因为在+/–2.75V 电源上、输出摆幅不能为+3V 至–2.75V — 请参见下文。  

    相反、我会估计 0.5mA 负载下的典型输出摆幅在 125°C 条件下与 电源轨相差 100mV(在+2.75V 电源下为+2.65V)-请参阅下文。

    上图仅显示了在工业温度范围(–40°C 至 125°C) 内的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您、很抱歉误读了数据表中图 7 的图表。 在我的问题得到解决之前、我还有 2 个问题:

    1.由于图形中没有 210C 的数据,我应该依靠电气特性表(数据表)中的输出摆幅数据吗?

    2.根据我之前的请求,在 210C 分享测试数据记录。 这些记录是否可用? 210°C 时部件特性(如测试人群,故障率等)的可靠性统计数据是什么?

    感谢你的帮助。  

    Nader Niakan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面查看我的评论:

    1.是的、对于 210°C 下的性能、应依赖电气特性表中规定的输出电压摆幅限制。  实际上、如果规格表和图之间存在差异、您通常应 使用规格表限制 、因为 通常在生产环境中进行测试、这种限制更可靠。

    2.我们不分享原始表征数据。  如脚注 2(见下文)所示、在 210C 温度下、输出电压摆幅限值可能不会在生产中进行测试、而是通过统计分析保证。

    在生产中未经测试的过热限值通常在表征期间按正态高斯分布的+/–5 或+/–6 σ 设置 — 请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    再次感谢您的进一步澄清。

    由于该器件未在 210C 下进行生产测试、那么 在 210C 下附加到器件数据表特性的概率是多少? 值是否在+/- 1 sigma 或+/- 3 Sigma 范围内? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、在生产中未测试的过热限值通常在表征过程中由设置 +/–5 或+/–6 Σ 呈正态高斯分布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的进一步澄清。

     表征过程是否包括鉴定温度测试? 我是说在 210C 下进行部分测试。  

    TI 是否会提供样片器件、以便我们可以在我们的工厂进行测试? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否询问 210C 的表征过程是否涉及 210C 的测试?  是的,这就是表征的意义所在 — 在给定温度下进行测试。
    要获取免费样片、您需要联系当地的 TI 现场支持、由他们填写表单并将其发送给我们进行批准。 我已将此邮件转发给我们的营销团队、他们可能会就您的申请与您联系。 OPA2333-HT 等昂贵器件的审批流程考虑了业务潜力、因此请准备好提供此类信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这解决了我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!