This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2131:【紧急】有关 IC 内部阻抗规范的查询 — OPA2131UJ/2K5

Guru**** 2925500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1620688/opa2131-urgent-inquiry-regarding-ic-internal-impedance-specifications---opa2131uj-2k5

器件型号: OPA2131

尊敬的 TI 团队:

 

情况紧急 ,希望我能得到快速的反应,万分感谢你的支持。

我们注意到、仓库中采用 DC202534 的最新 IC 与上一批采用 DC 202412 的 IC 之间的内部阻抗有显著差异。

  1. 您能解释一下造成这种差异的原因吗?  
  2. 下图所示为数据、阻抗数据仍在特定范围内?  

image.png

我们注意到您在 2024 年对后续 PCN 进行了一些更改。 这种差异是否会由 PCN 引起? 但是、在审查 PCN 细节时、它指出不应产生任何影响。  

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    内部阻抗差异是由于 2024 年的 PCN 造成的。 这是由于器件内的 ESD 结构更新所致。 但是、仅当器件经历电过应力 (EOS) 条件时、才会激活 ESD 单元。 这应该不会影响器件在正常线性运行期间的性能。 更多有关器件中 ESD 单元更新的信息、请参阅 本应用手册的第 6 节 、其中讨论了 ESD 单元多年来的发展情况。  

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    我想知道、由于内部阻抗发生了变化、PCN 中为什么没有明确说明此内容?  

    您的团队是否可以将该 阻抗更改添加到文档中? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    PCN 中没有说明这一点、因为此变化不会影响器件的功能。 我们目前没有更新 PCN 以反映这些阻抗变化的计划。 如前所述、ESD 单元仅在 EOS 事件期间激活、当器件处于线性运行条件时、不会影响运算放大器的运行。

    此致、
    嘉莉