This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186-Q1:我们必须参考 ESD 或 absmax 额定值的脉冲持续时间

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618333/ina186-q1-how-much-pulse-duration-do-we-have-to-refer-to-esd-or-absmax-rating

器件型号: INA186-Q1

您好的团队、  

我们必须参考 ESD 或 absmax 等级的脉冲持续时间是多少?  

image.png

例如、为了测试器件、要在每个引脚中连接探头、可能会对 IC 产生 dv/dt 脉冲应力。 例如、它们将~100ps、~1ns、~10ns、~100ns 或~1us 脉冲。 我们应分别考虑 ESD 等级或 Absmax 的哪些因素来评估器件是否损坏?  

对于应用或设计用例、我们知道必须参考 absmax。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    很抱歉耽误您的时间。  

    无论脉冲持续时间有多短、都必须遵守 AbsMax 额定值。 但是、绝对最大值表中的注释 3 告诉我们、如果流向该引脚的电流限制为 5mA、则可能违反这些条件。

    ESD 等级是在极低电流下定义的、因此电压值高于 AbsMax。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:  

    谢谢你。 考虑以下条件:  

    (a) Absmax 电压

    (b) Absmax 电流

    “只有 (A) 或 (B) 超过其中一个会导致器件缺陷、是正确的吗? 或者、(A) 和 (B) 超过的事件都必须中断 IC?

    ESD 等级是在极低电流下定义的、这就是电压值高于 AbsMax 的原因。

    我们理解 ESD 等级是指“在 (A) 范围内但在 (B) 范围内“。 这对于 IC 来说是否安全?  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:  

    谢谢你。 考虑以下条件:  

    (a) Absmax 电压

    (b) Absmax 电流

    “只有 (A) 或 (B) 超过其中一个会导致器件缺陷、是正确的吗? 或者、(A) 和 (B) 超过的事件都必须中断 IC?

    ESD 等级是在极低电流下定义的、这就是电压值高于 AbsMax 的原因。

    我们理解 ESD 等级是指“在 (A) 范围内但在 (B) 范围内“。  这对于 IC 来说是否安全?  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    没错。 如果额定值超过绝对最大电压 (A) 但低于 5mA (B)、器件将能够承受。  

    此致、

    Holly