This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0300D:AMC0300D 上的 WIFI 模块噪声干扰

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0300D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621111/amc0300d-wifi-module-noise-interference-on-amc0300d

器件型号: AMC0300D

尊敬的专家:

这是中国 DCP FAE Evan。 我的 Cutomer Anker 正在在其新的 PPS 项目中评估 AMC0300D。 它们在电路板上是一个 2.4GHz WiFi 模块、靠近 AMC0300D 放置。 我们发现、如果 WIFI 模块正常工作、AMC0300D 的采样结果将受到严重影响。 我想噪声可能从 2 条路径耦合

  1. WiFi 模块连接至 INP-INN、影响 INP-INN 电压
  2. WiFi 模块射频噪声影响 AMC0300D 内部电路

image.png

我们需要您在以下 2 个项目方面的经验和专业精神。

  1. 您能否帮助提供有关此问题的见解?
  2. 客户要在红圈位置添加铁氧体、您认为它会有所帮助吗?

BR、

Evan。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:  

    您是否有示波器屏幕截图显示了采样结果受到的影响?