This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563QFNEVM:TAS25563 — 无法执行扬声器特性或热测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563QFNEVM, TAS2559EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618917/tas2563qfnevm-tas25563---cannot-perform-speaker-characterization-or-thermal-measurement

器件型号: TAS2563QFNEVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2559EVM

我无法对 TAS2563QFNEVM 电路板和学习板执行扬声器特性分析 2. 我已经能够使用 TAS2559EVM 板成功表征扬声器的特性。

请查看以下设置和我遇到的错误。 

 

从工作台电源获得 5V 电源电压

 

image.png

 

此外、当我运行热测量时、我也看到功率/温度图没有变化、即使器件明显增加了工作台电源的功耗。

考虑到阻抗测量似乎完全错误、并且热功率测量错误、我认为此 EVM 可能有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看更高质量的设置图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    您是否还可以从您的 PC 共享 Windows 声音设置? 请确保选择 EVM 作为您的默认播放和录制设备、并且播放和录制音量均设置为最大值且未静音。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外需要注意的是、我能够从系统在扬声器上播放音频、并且在运行表征时会听到正弦扫描的播放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您提供的信息、设置看起来是正确的。
    我将在我这边设置相同的测试、明天再回复您并提供进一步的评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我们已经在自己一方设置 EVM、并且表征运行正确。 随附了一些软件设置截图:

    能否在 J18 上使用不同的 IOVDD 选择进行测试? 从您上一篇文章的图片来看、这有点难说、但似乎您使用的是 1.8V。 您是否可以使用 3.3V 进行测试并检查其是否有效?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经为 IOVDD 尝试了 3.3V 和 1.8V、但遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了使用不同的扬声器、阻抗图看起来相同(所有频率均为 3 欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    不清楚为什么 IVsense 会在整个频率范围内显示恒定值。
    我将设置一些有关如何从 EVM 检查 IVsense 数据并在明天之前与您分享的说明。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan、这方面有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我将尝试通过私人消息与您联系以共享文档、我似乎无法在此处附加文件。
    完成测试并从 EVM 返回正确的记录信号后、您可以重复特性测试、告诉我它是否能够成功完成。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、 谢谢! 共享文档后、我将运行测试。