This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:当负引脚和正引脚上存在电压时、LM2904B-Q1 Vcc 下降期间的输出电压干扰

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1614786/lm2904b-q1-lm2904b-q1-output-voltage-glitch-during-vcc-drops-down-while-voltage-exists-at-negative-and-positive-pin

器件型号: LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904B、LM2904

您好、

我在设计中使用 LM2904BQPWRQ1 来实现过压保护电路(请参阅下面的原理图)。  

LM2904B 的负极和正极引脚分别为 3.27V 和 2.25V。 LM2904B 的电源 (Vcc)

为 11V。  

我在这里有两个问题:

a) 当 Vcc 稳定 11V 时、LM2904B 的负极和正极引脚分别为 3.27V 和 2.25V。  

  为什么 Vout (LM2904B 的引脚 1) 处存在大约 1V 的偏移? 应是低电平(例如 0V)。

b) LM2904B 的负极和正极引脚分别为 3.27V 和 2.25V、然后 Vcc 将从下降

  11V 至 0V。 当 Vcc 小于 3V(LM2904B 的最小电源电压)时、会有电压

  Vout 处的干扰(请参阅下面捕获的波形处的红色椭圆)。 这种干扰将错误地触发我们的 OVP      单一接地。 您能否解释一下在上述测试条件下、这个干扰来自哪里?

非常感谢。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    感谢您的提问。 我对您的设置进行了仿真、没有看到您在测试期间看到 1V 失调电压(请参阅下图)。 我正在实验室中复制您的设置、因此我应该在下周初为您提供答案。  

    一旦运算放大器电源电压低于最小工作电源电压、运算放大器的行为可能不可预测。 消除这种“毛刺“的一种可能的解决方案是 将电阻值降低十倍(即,47k->4.7K、100k->10k)。

    我对您的测试设置有几个问题:

    1) 您的电压电源上是否有任何去耦电容器?

    2) VOUT 干扰似乎~0.7V — 这是正确的吗? 您能否在出现尖峰时提供 VCC 电压和 VOUT 电压?

    此致、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../lm2904b_5F00_ovp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的及时答复。 请看下面的评论。

    1) 您的电压电源上是否有任何去耦电容器?

    是的、LM2904B 在 Vcc 电源轨上有一个 0.1uF 去耦电容器。

    2) VOUT 干扰似乎~0.7V — 这是正确的吗? 您能否在出现尖峰时提供 VCC 电压和 VOUT 电压?

    是、Vout 干扰~0.7V。 对于第二个问题、 我展示的波形来自我的同事、我需要再次测试此波形、并确保测试设置正常

    (例如:没有探针的失调电压)。  我会尽快详细说明正确的结果后再联系您。

    非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    感谢您发送编修。 我正在复制您的设置、但目前在关闭时没有看到与您相同的尖峰。 您是否还可以尝试移除去耦电容器并查看是否仍会出现干扰?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    由于 您已经复制了我的设置、能否将您的测试设置和测试结果共享给我以供参考? 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    我需要重新设置电路、但明天我将与大家分享我的结果。 您是否尝试移除去耦电容器? 此外,您还提到与您的同事一起验证测试设置 — 您是否能够这样做?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    我的实验室电路设置 非常接近于您自己的电路。 请参阅以下电路:

    将电源电压设置为 11V 时、使两个输入都未通电、输出也显示为 1V(见下方)。

    我还看到与断电时相同的“干扰“(见下文)。

    当运算放大器电源电压低于其最小工作电源电压时、器件的行为是不可预测的。 您可以进行一些更改、这可能会有所帮助、但由于行为不一致、因此没有太多选项。

    您可以尝试移除去耦电容器、或尝试将原理图上的无源器件值减小为原来的十分之一。 如果这两个选项都不起作用、那么还有很多事情要做、因为运算放大器在断电后的行为是无法预测的。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、感谢您的及时反馈。 对不起,我在农历新年假期,现在不在办公室。 如果我有一些更新、希望能在这个周末之前回复您。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好嘉莉,非常感谢你的反馈。 您能否检查 VREF 和 V_OVP 网络上的电源、a) Vcc 是否为 11V、Vout 是否存在 1V 偏移? b) Vcc 从 11V 下降到 0V、Vout 的波形是什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    我前面的示波器快照显示了只有 VCC 开启时的 1V 失调电压。 当 VREF、V_OVP 和 VCC 全部上电时、Vout = 4.5V(请参阅下面的)。

    上一个示波器屏幕截图显示了 VCC 斜降至 0V 时的 Vout 波形。 我看不到与您一样的 Vout 干扰。 您能告诉我有关如何关闭 VCC 的更多信息吗?

    您能告诉我如何配置 LM2904B 的第二个通道吗? 是否在缓冲器中? 它是否悬空?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    很抱歉晚才回复。 我正在构建用于复制测试的设置。 第二个通道的配置与第一个通道相同。  

    请在我们这边查看最新的测试结果。 当 LM2904 的负极引脚为 3.27V 时、LM2904 的正极引脚为 1.64V。 当 Vcc 为 11V 时、  

    VOUT 为 170mV(实际为 0V、无源探头的失调电压为 170mV)。 当 Vcc 从 11V 下降到 2.83V 时、我们会看到 Vout 出现~1.5V 的峰值干扰。

    我们的最后一个问题是:当 LM2904 的负引脚和正引脚分别为 1.64V 和 3.27V 时、Vcc 为 2.83V、为什么 Vout 出现干扰?

    我知道 Vcc 小于 3V、LM2904 的 Vout 是不可预测的。 我也告诉了我们的客户。 同时我们的客户仍希望这样做

    了解 LM2904 的 Vcc 小于 3V 时发生的确切情况。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    由于 LM2904B 的最小工作电源电压为 3V、因此一旦电源降至此值以下、运算放大器的行为就变得不可预测。  从客户的电路中、我相信他们看到的尖峰来自被激活的 ESD 单元。

    ESD 保护电路可能会因电源关闭而偏置。 我们建议在关闭电源之前关闭输入的任何电源。 在器件断电期间在输入端保持电压会导致 ESD 单元导通、并 形成电流路径。 这也会导致您在输出端看到的电压尖峰。 更多有关运算放大器中 ESD 单元的信息、请参阅 此应用手册。

    如果客户希望器件在断电时进入已知状态、我建议使用具有关断引脚的放大器。 这将实现受控关断、并且输出端不应有尖峰。  更多有关关断优势的信息、请参阅 此技术文章、 了解关断引脚的优势。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carrie、

    感谢您的迅速和专业的回应。 我相信现在对我来说很清楚。

    我又回来了。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tianmei:

    欢迎您! 我现在将关闭此主题、但如果您还有其他问题、只需回复此主题。

    此致、
    嘉莉