This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:关于输入和输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1618402/pga855-regarding-input-and-output

部件号: PGA855

尊敬的团队:  

我遇到了这个 PGA849RGTR 该器件采用数字方式控制可变增益进行差分至单端转换。 我计划在设计中使用此器件。

下面提到的是我的要求、请确认此部件可以使用。
我希望控制可变增益 数字 、  
BW 10Hz 至 10MHz
差分至单端转换。

还有一个问题是、我也希望某个器件以相反的方式执行同样的操作。  
我想要相同的过程、但单端转差分。  

我遇到了这款器件 PGA855 即 Diff 转 Diff。 我可以将其用于单端到差分转换,并具有与 PGA849RGTR 中相同的所有功能吗?

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    是的、这可以使用 PGA855 实现。 唯一必须考虑的是输入共模电压。  

    我们的产品页面上提供了一个计算器、考虑到这个因素: PGA85X-PGA849 INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    我将用一个示例来说明如何使用 PGA855 进行单端到差分转换。  

    这个输出差分符合以下边界图的要求:  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、  

    谢谢你的答复,我将对此进行研究。

    我也想提出另一个建议。 我想要一个增益为 1 的单端转单端放大器。

    请建议是否有符合上述要求的零件可用。

    期待您的答复、  

    谢谢您、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好卡罗来纳州,我错过了在前一个答复中提到这些

    我想要 2 个器件、增益= 1 的单端转单端、  

    1 个部分的 BW 频率为 10Hz 至 10MHz、另一个部分的频率为 10MHz 至 6GHz BW。

    谢谢、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

     您在设计中使用的电源电压是多少?  

    根据您的单端到单端放大器请求、该器件还需要高电压或低电压放大器? 有多少通道?  

    以下是属于这两类的放大器的一些起始滤波器。 您可以通过筛选其他参数来缩小搜索范围。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们、我们可以将此主题重新定向至相应的放大器团队。  

    10Hz 至 10MHz BW: 运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com 

    10MHz 至 6GHz BW: 运算放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、  

    感谢您的答复、  

    我的设计的电源电压为 6V。

    我希望在 10Hz 至 10MHz BW 和 10MHz 至 6GHz BW 时 1 通道增益=1 放大器

    期待您的答复、  

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    我将把此主题重新分配给低压放大器团队以进一步提供帮助。 您能否提供一些有关设计规格要求以及放大器输入和输出将与哪些接口连接的更多详细信息?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请点击下方链接、查看 GBW 介于 10MHz 至 50MHz 之间的单通道运算放大器列表。  由于运算放大器未进行交流耦合、因此下限为直流。

    https://www.ti.com/product-category/amplifiers/op-amps/products.html#480=1&1261max=3%3B5.5&23typ=10%3B50&sort=23typ;asc&

    有关 GBW 高于 50MHz 的运算放大器的信息、您需要在 Lounts-HSAMPS 产品系列下咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Marek Lis 和 Ashley Kang ,  

    感谢您的答复、  

    我对  LVDd 和输入电源端接的 PGA855RGTR 和 PGA849RGTR 器件还有一个疑问、  

    您能给我提供您的电子邮件 ID、以便我们讨论原理图和说明。

    谢谢、此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于私人通信、请 使用下面的链接、将光标滚动到要发送消息的用户上、然后单击“请求友谊“:  

    https://infolink.ti.com/page/4290

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    由于您的问题与 PGA855/849 相关、请发送电子邮件至 carolina@ti.com 

    祝您一切顺利、
    Carolina