This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:外露焊盘的内部连接

Guru**** 2953840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624576/ina826-internal-connection-of-exposed-pad

器件型号: INA826

 INA826AIDRGT 在数据表中写入 EP 在内部连接到-V  

但我测量了它、没有  

我将 15V 连接到+V、将–15V 连接到-V、并误将 EP 连接到同一 P.S.的 0V  

如果在内部短接、则会将–15V 短接、但实际上–15V 未短接

所以我需要修复它、还是 EP 正在流动的情况  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moshe:

    我们的主题是客户执行的非常相似的操作、如下所示: INA826:散热焊盘问题 — 放大器论坛-放大器 — TI E2E 支持论坛 

    他们发生的情况是、在温度升高之前他们没有看到任何问题、并且他们开始因 p 基板泄漏而过早地看到器件关断。

    避免这种情况的最佳实践是将散热焊盘保持悬空(但仍热连接到 PCB)或连接到 V-。  

    此致、

    Robert Clifton