This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:TLV1701 与 LM139

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623097/tlv1701-tlv1701-vs-lm139

部件号: TLV1701
主题中讨论的其他器件: LM139

您好、

在我的设计中、我使用了 TLV1701、而不是前一个电路中的 LM139。 虽然电路的其余部分是相同的、但我的信号输出并不相同。 这可能是什么原因? 我可以发送图纸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    请描述“不一样“。

    请发送两种配置的原理图、输入电平以及可能的示波器照片。

    它们是不同的器件、根据应用应力、行为可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mustafa Bülent Kaya  < mbkaya@infodif.com

    星期五, 3 月 6 日下午 4:22(2 天前)
    安全 问题
    原始原理图如下所示。
    我们的心肌梗死在下面。  

    在我们的电路中、MUX_ADDRESS 和 MUX_ENABLE 信号是相同的输入。  但它们彼此不同。 例如、原始板的重复间隔大约为 8 秒、而我们的板的重复间隔大约为 14 秒。 我不明白为什么。
    最棒的酒店
    M. Bulent Kaya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M:

    还是微秒?

    LM139 系列有大约 23nA 的电流从输入引脚流向地面。 这可能有助于为电容器充电、从而缩短充电时间。

    TLV1701 是 CMOS 输入、输入电流小于 PA。 所以它不是“帮助“。

    您需要调整电容值来更改时序。

    此外、比较器输出端 (R173/175) 上的电平转换器 15k 串联输出电阻器 (R175) 实际上应该是 30k 或更高、以便在低电平时抽头电压的总电压为 15V (20V)。 目前为 12V、这会向栅极输入施加 8V 或–3V 的电压。 最有可能被栅极体二极管钳制。 这并不理想、而且会浪费电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grohe 先生:

    感谢您提供的信息。 我会实施它。
    M. Bulent Kaya