This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:增益设置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, DAC3482, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623602/ths3491-gain-setting

器件型号: THS3491
主题中讨论的其他器件: DAC3482、 THS3217

尊敬的技术支持团队:

如何高估 d 同相放大器的增益(例如 G=8)?

THS3491 是电流反馈、因此电阻器值很重要。

对于 G=8、我使用 RF=576 Ω 和 RG=82 Ω。 正确吗?

例如、G=6 和 G=7、G=9 如何?

这是我的 TINA TI 仿真。  

THS3491_NON_INVERT_G=8_250m_sine.TSC 

image.png

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于电流反馈器件、Rf 的值确实影响了器件的稳定性/行为、但在 576ohms 和 499ohms 之间进行选择不会有太大差异、因此使用 576ohms 对您的电路很合适。 问题在于在特定增益中建议值为 576 Ω、但有人使用了 100 Ω。 在增益为 6、7 和 8V/V 时、我对 RF 使用 576 Ω、因为这应该没问题。 如果您想通过特定配置扩展带宽、您可以略微减小射频电阻器(例如~499 Ω)、看看该响应是否更好、或者如果您希望减小峰值(以牺牲带宽为代价)、您可以增大射频电阻器。 但是、只要遵循建议、大多数电流反馈器件都会表现良好。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ignacio:

    感谢您的答复。

    我的配置如下。

    最大功率输出:20dBm (6.325Vpp)

    频率:30MHz 、(min) 和 250MHz(最大值)

    输入电压:来自 DAC3482 的 1Vpp (IOUTP/N→I/V→变压器 (1:1、差分至单端、最大 1Vpp)→THS3491→20dBm (6.325Vpp) 50Ω 负载)

    我假设可以通过 THS3491 实现此配置。 如果您有任何疑虑、请告知。

    您有任何应用手册或参考设计吗?

     

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 THS3491 不会有这些频率要求的问题。 我还要提到 THS3217。 该器件专门设计用于连接电流输出 DAC。 250MHz 可能会将带宽性能限制在 6.3Vpp、但由于其集成特性能够更轻松地连接电流 DAC、因此值得考虑。 就附属资料而言、我附上了我在这一主题上找到的一些资料。

    《将运算放大器与高速 DAC 连接》、第 1 部分:电流灌入 DAC

    将运算放大器连接到高速 DAC、第 2 部分:电流源 DAC

    电流输出 DAC 的无源接口

    宽带互补电流输出 DAC 单端接口(修订版 A)

    此致、

    Ignacio