This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2891:OPA2891 's -GND 引脚在连接到–15V 电源和电流消耗验证时短接至 VCC

Guru**** 2938560 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1624904/opa2891-opa2891-s--vcc-pin-shorts-to-gnd-when-connected-to-a--15v-supply-and-current-draw-verification

器件型号: OPA2891
主题 THS4032 中讨论的其他器件

您好、

我有一个使用 THS4032 设计的电流放大器电路。 我们稍后将其替换为 OPA2891(仅与可用性问题相关,与性能无关)。  

我们注意到以下问题:

  1. 当我将 VCC OPA2891 的-OPA2891 引脚连接到–15V(在移除 R12、R16、R24、R32 后)、电源(可编程电源)将进入 CC 模式。 (电流限值设置为 200mA 且输入电压为 7V)。
  2. 现在、我移除 R13、R17、R25、R33。 它将运算放大器与–15V 隔离、然后重新组装 R12、R16、R24、R32;它将-GND 引脚连接到 VCC。 此时、我的电源的电流消耗在 7V 时为~μ A 65mA。

我已附上 SCH 供您参考。 我希望您对此有所想法。

DAC 电流放大器|德州仪器 Board_sch_11032026_a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供此信息。 我有几个问题。

    当您使用 0V 输入电压开启器件时、器件的 IQ 是否处于预期值、以及放大器是否稳定到了适当的偏置点? (例如,输出为 0V)我假设所有器件都已转动、因此 Iq 为~60mA。

    当您提到 7V 的输入电压时、该电压是施加在每个器件的每个同相输入端、还是施加在给定器件的输入端为 7V? 当您通过移除 R1、R9 等从电路中移除任何负载影响时、是否会出现此电流限制。 这将有助于限制电流消耗的位置。

    执行这些测试时、您在此电路中使用的 THS4032 器件是否会出现这些行为? 还是仅在使用 OPA2891 时发生这种情况。

    此致、

    Ignacio