Other Parts Discussed in Thread: OPA2891, THS4032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: OPA2891
主题 THS4032 中讨论的其他器件
您好、
我有一个使用 THS4032 设计的电流放大器电路。 我们稍后将其替换为 OPA2891(仅与可用性问题相关,与性能无关)。
我们注意到以下问题:
- 当我将 VCC OPA2891 的-OPA2891 引脚连接到–15V(在移除 R12、R16、R24、R32 后)、电源(可编程电源)将进入 CC 模式。 (电流限值设置为 200mA 且输入电压为 7V)。
- 现在、我移除 R13、R17、R25、R33。 它将运算放大器与–15V 隔离、然后重新组装 R12、R16、R24、R32;它将-GND 引脚连接到 VCC。 此时、我的电源的电流消耗在 7V 时为~μ A 65mA。
我已附上 SCH 供您参考。 我希望您对此有所想法。