This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:需要用于 AWE WAVE 播放器 (FFS/FLASH) 相关演示代码:基于 AM275x 的 RNC_AVAS_DEMO

Guru**** 2810805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621931/am2754-q1-need-demo-code-for-awe-wave-player-ffs-flash-related-demo-rnc_avas_demo-based-on-am275x

器件型号: AM2754-Q1

您好、TI 专家、

您能否在 ti_am275x_SDK 中提供 RNC_AVAS_demo 的演示代码?

image.png

我们需要在 AM275 DSP 上开发与 RNC_AVAS_32CH_FLASH.AWD 类似的布局、并且需要将其用于集成参考。 但是、上面显示的文件夹中只有 bin 文件、我们不知道如何将 wave bin 文件 (asdk_avas.bin) 设置为 awe 系统。 您能给我们一些支持吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doreen:

    感谢您的查询。 我将创建一个示例、对其进行测试、然后返回给您。  

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doreen:  

    您可以使用 DSP 概念的波形库生成器工具从 wav 文件生成二进制文件。  
    您可以在此处参阅手册 —  https://documentation.dspconcepts.com/awe-designer/8.D.2.3/wave-library-generator-tool
    下载链接 — documentation.dspconcepts.com/.../WaveLibraryGenerator.exe

    生成.bin 文件后、您可以使用${AWE_SDK_am275x_11_02_23_10}\demos\RNC_AVAS_demo\am275x\wavefile_flashwriter\readme.txt 中所述的说明对其进行刷写

    如果您需要其他任何信息、请尝试此操作并告诉我。  

    此致、
    Ritapravo