This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:引入谐波

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, THS3217, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623825/ths3491-harmonics-introduced

器件型号: THS3491
主题中讨论的其他器件: LMH5401、 THS3217、

TI 团队大家好、

我目前正在评估定制 PCB 上模拟信号链的性能、还观察到功率放大级出现意外的谐波失真。

信号链的实现方式如下:

  1. 全差分放大器–LMH5401

  2. 九阶椭圆滤波器

  3. 衰减网络

  4. 使用 THS3217 进行差分至单端转换和失调电压注入

  5. 使用两个并联配置的 THS3491 放大器进行功率放大(双电流配置)

测试条件:
输入信号:200MHz 差分正弦波
来源:函数发生器


在测试链的信号完整性时、我观察到二次和三次谐波出现在功率放大级的输出端。 我最初怀疑这可能与并联配置有关、但即使我禁用了一个 THS3491 并仅使用单个放大器运行、谐波仍然存在。

为了隔离该问题、我在绕过 THS3491 级的同时测量了 D2S 级输出端(THS3217 之后)的信号、并且频谱看起来很干净且没有可见的谐波分量。 这表明失真是由 THS3491 级专门引入的。
2.jpeg

您能解释一下在 200MHz 附近运行时、什么原因可能会导致此阶段出现这些二次和三次谐波吗? 此外、是否有任何建议的配置更改可以帮助减少这些谐波?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够浏览您提供的问题和详细信息、但我对设置有点困惑。 您能否附上您所用电路的原理图、以便更好地理解此问题?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    这是我们要测试的整个模拟链的方框图。


    这是 D2S 转换和功率放大(在双路负载共享配置中)的原理图


    我注意到最终单端输出中有二次和三次谐波。 但是、当我在 THS3217(D2S 转换)之后检查输出时、没有看到任何谐波。 我认为谐波是注入到功率放大级中的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供此信息。 我能够浏览您的原理图、没有发现 THS3491 配置有任何问题。 我建议您查看我们为 THS3491 收集的 HD 数据、看看您收集的某些数据是否与我们所描述的数据有些相关。 在 200MHz HD 确实会开始下降到与您所看到的相似的范围。 至于改进方面、我很好奇您是否曾尝试调整 R103/R121 以及串联输出电阻 以实现阻抗匹配。 我还将考虑使用一个 THS3491 器件并使用一条信号路径进行调试、以限制其他潜在的错误来源。

    此致、

    Ignacio