This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:关于开环输出阻抗

Guru**** 2890770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623839/opa392-about-open-loop-output-impedance

器件型号: OPA392

在低频下、仿真开环阻抗与数据表似乎明显不同。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用对数垂直刻度而不是线性刻度、并将频率范围限制为 1Hz 至数据表中所示的 10MHz、您会发现这些图形非常匹配。 图形之间的唯一差异是在低频下(介于 1Hz 和 10Hz 之间)、这与 Aol 的幅度有关。  从稳定性的角度来看、这并不重要、因为它是在 Aol 和 invBeta 相交的高得多的频率下确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、哪一个是对的? 仿真模型还是数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zo 仿真模型和图形没有太大的不同 — 请参见下文。   此外、 它们是 典型的性能规格、因此实际 Zo 会随直流 开环增益 (Aol) 的变化而变化。