This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RES60A-Q1:阐明了绝对最大值参数的每个条件的详细信息

Guru**** 2901710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623319/res60a-q1-clarify-detail-each-condition-on-absolute-max-parameter

器件型号: RES60A-Q1

您好、
我的客户对 RES60A 感兴趣。
但是、您在数据表中定义了三个值。
我认为、如下所示的“建议运行条件“中所述的每一项均表示用户可作为“直流电压“和“交流电压“施加的规格。
image.png
但是、我不确定“绝对最大额定值“中描述的含义、如下所示。
行中的三个内容是否表示某种标准规范(如 IEC xxxx 等)的标准?
-“最长短期过帐“
-“瞬态高电势电压交流“
-“瞬态高电势电压直流“
image.png
我想确认的一点是、客户如何(应使用哪种方法)确认客户是否不违反绝对最大规格。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi

    绝对最大额定值表中的脚注有助于描述这些规格的特定条件(请参阅下面的)。

    只要客户遵守这些额定电压、就不应损坏器件。 但是、我们不能保证在这些电压电平下的功能性能、在这些电压电平下运行可能会影响器件的可靠性、功能、性能和器件寿命。

    我们 建议客户遵循以下额定电压指南进行操作。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carrie-San、

    感谢您的答复。
    >绝对最大额定值表中的脚注有助于描述这些>规格的具体条件(见下文)。
    我还想确认这一脚注描述遵循的标准/标准。
    例如、“脚注 3“中有“100ms"说明“说明。
    您是如何解决这个持续时间的? 同样、“总应力持续时间为 180s、在寿命内以不超过 60s 的增量累积、占空比≤20%“的持续时间“180s"描述“描述。
    这是 TI 的内部标准吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carrie-San、

    可能是由于 E2E 问题、我无法在此主题上发布图像。
    由于我想与图像分享其他问题,哪种方法可用?

    此致、




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi-San:

    我已向您发送朋友请求、您应该能够直接向我发送图片。 以下是有关如何确定绝对最大额定值以及具体条件需要满足哪些条件的一些信息。  

    1、 60 秒高电势 ( HiPot ) 测试是鉴定阶段的常见做法,而 RES60 的设计目的是支持每台最多执行三次该测试。 然而、在 180 秒的累积持续时间内持续施加 4kV、会带来器件加速老化的风险。 为缓解这种情况、我们建议使用 20%的占空比。 具体而言、每次 1 分钟 HiPot 压力后的 4 分钟冷却期。 这种方法可在保持热完整性的同时实现全面的测试。 请注意、此规格适用于绝对最大额定值。

    2. TI 在生产过程中进行过压应力测试 (OVST)、其中每个单元接收一个 100ms 的+2700V 和–2700V 脉冲。 我们知道 RES60A 可以在短时间内承受、因此它已成为解决超出建议最大额定电压的短时脉冲的指南。 4kV 等级也源自内部测试。  

    3. 3kV 交流额定值也是基于内部测试。 在此额定值下、建议将 ESD、浪涌和类似脉冲保持在 3kVrms 以下、以保护器件。  

    如果您感兴趣、数据表的第 7.1.3 节更详细地讨论了 HiPot 和 OVST 测试。 总体而言、这些额定值是根据我们对器件的内部测试和鉴定确定的。  如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Carrie-San、

    感谢您发送友谊请求。 但是,即使我点击“接受友谊请求“,状态没有改变。
    我仍然不能附加任何文件。  
    首先,我会检查你的答复,并重试一切后一段时间.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我阅读你的答复时,我理解如下所示。

    *在“绝对最大额定值“中定义的三个数字显示“在打滑装置之前、TI 在您的测试现场执行了什么操作“。
    *没有具体说明用户可以应用于设备。

    如果我的理解是正确的、是否有任何其他“绝对最大额定值规格“标准?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi-San:

    我认为 E2E 网站在上传图像时遇到了问题、我一直遇到与您相同的问题。 我不确定我的朋友请求为什么不起作用、但您应该能够直接向我发送消息。

    *这些“绝对最大额定值“中定义的三个字显示“在屏蔽设备之前、TI 在您的测试站点上执行的操作“。

    在鉴定测试和内部表征期间定义和得出绝对最大额定值。

    在我们测试站点执行的唯一绝对最大额定值测试是+/–2700V 的 OVST 测试。 我们在 OVST 前后执行测试、以确保器件在施加应力后仍能正常工作。

    发货前不在测试现场执行瞬态高电势电压额定值(交流和直流)、因为这可能会导致器件损坏。

    *没有说明用户可以应用于设备。

    绝对最大额定值不是客户应该应用于器件的情况。  在这些额定值下、器件可能无法完全正常运行、这会影响器件的可靠性、功能和性能。 它还可以缩短器件寿命。

    我们建议客户遵守建议的运行条件。

    如果我的理解正确、“绝对最大额定值规范“是否有其他标准?

    不可以、绝对最大额定值的完整标准可以在数据表的第 5.1 节中找到。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我确认以下内容。

    1、 60 秒高电势 ( HiPot ) 测试是鉴定阶段的常见做法,而 RES60 的设计目的是支持每台最多执行三次该测试。 然而、在 180 秒的累积持续时间内持续施加 4kV、会带来器件加速老化的风险。 为缓解这种情况、我们建议使用 20%的占空比。 具体而言、每次 1 分钟 HiPot 压力后的 4 分钟冷却期。 这种方法可在保持热完整性的同时实现全面的测试。 请注意、此规格适用于绝对最大额定值。

    对于上述内容、您在上述句子中描述了“4kV"。“。 这似乎仅包括直流电压条件、但我的理解是否在上述“持续时间“分段中同样适用于交流电压 (3kVrms)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi-San:

    是的、正确。 3kVrms 交流额定值具有与直流绝对最大额定值相同的测试方法、如下所示。

    此致、
    嘉莉