This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9004IPWR–电压跟随器配置中的建议输出电容器值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622995/tlv9001-tlv9004ipwr-recommended-output-capacitor-value-in-voltage-follower-configuration

器件型号: TLV9001
主题中讨论的其他器件: TLV9004

我们有关于此组件应用的一些技术问题、希望您能提供专业知识。

TLV9004IPWR 配置为 电压输出器(单位增益缓冲器) 、输出电容器的建议电容值是多少 C ? 输出电容器的限制是什么? 请参阅此处提供的示例原理图。

 

TLV900x11.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电容由高于 45 度的建议相位裕度或低于 25%的小信号过冲决定。  根据该标准、  增益为 1 的 TLV9004 最大电容约为 300pF — 见下文。  话虽如此、为什么要在没有电阻器的情况下在输出端添加一个电容来构成低通滤波器?  请记住、在输出和容性负载之间添加一个电阻器(在闭环外部)会增加容性负载驱动 — 请查看以下链接中的稳定性培训材料: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们可以修改设计以符合指南。 但是、我们还想了解如果在没有电阻器的情况下将电容器连接到输出端、则 OPA 的潜在风险。   我们还想了解如果将 10 µF 电容器连接到输出端、则 OPA 的潜在风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所写的、在没有串联输出电阻器的情况下、TLV9004 能够可靠驱动的最大输出电容器为 300pF。

    直接在输出端放置 10 μ F 电容器将导致 180 度的相移,从而导致持续振荡 — 见下文。

    为了确保 TLV9004 在 10uF 负载下稳定运行、需要添加一个最小 40 Ω 的 Riso 电阻器、如下所示。  运行交流稳定性分析显示、当相位骤降至 20 度以上时、相位裕度为 89 度 — 如下所示。

    现在可通过表明无过冲的瞬态分析确认电路稳定运行 — 见下文。

    e2e.ti.com/.../TLV9004-AC-Stability-Buffer.TSC

    e2e.ti.com/.../TLV9004-Transient-Stability-Buffer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道 OPA 用于瞬态应用条件下。 我们想确认是否 ISC = 40mA 指定的值表示 OPA 包括在内 限流保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有运算放大器都包含可限制输出电流 (ISC) 的内部短路保护电路、以防止 由于输出引脚意外短路而损坏输出级。  对于 TLV9004、–40mA 当 Tj 为 25°C 时、典型的 ISC 为+/ISC、这不仅是由于结温变化(请参阅下文)、还会由于电源电压降低而产生的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确解释。 这个 内部短路保护  在 TLV9004 和 OPA2991IDR 中都实现了该设计、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然。  如前所述、所有运算放大器都包含输出内部短路保护功能。