This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:器件选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, OPA2192, OPA192, PGA204, THS4551, THS4561, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621947/opa2192-part-selection

器件型号: OPA2192
主题中讨论的其他器件: AMC1311OPA192、PGA204THS4551、THS4561

尊敬的先生:

我们正在使用 Analog Devices 的 ADE9430CPZ 开发一个参考能量计、支持差分输入测量。

请注意我们设计的以下详细信息:

  • 在电压测量电路中、我们使用电阻分压器网络。

  • 在隔离方面、我们使用 Texas Instruments 的 AMC1311 提供差分输出。

  • 在电流测量电路中、我们使用带负载电阻器的 CT、后跟使用 PGA204AU 的增益级。

在 PGA204AU 级之后、我们需要将单端信号转换为与 ADE9430 输入兼容的差分信号。

我们正在考虑为此使用 OPA2192 (Texas Instruments)。

请确认 OPA2192 是否适合用于精密参考表应用。 如果在这种情况下有更好的单端至差分转换替代方案、请建议使用。

我们的设计中提供了±15V 和+5V 电源。

此外、我们请您随时分享有关使用 OPA2192 实现单端到差分转换的任何相关应用手册或参考设计。

期待您的宝贵指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janardan,

    OPA192 将正常工作。  有关潜在的实施方案、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa265a/sbaa265a.pdf?ts = 1772560379428

    您还可以使用全差分放大器:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa246b/sbaa246b.pdf?ts = 1772560032544

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa264b/sbaa264b.pdf?ts = 1772560055799

    最后、有一些产品可帮助您在一个器件上完成上述所有操作:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga854.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga848.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga855.pdf

    我先看一下 PGA 器件、看看其中是否有任何器件可以代替 PGA204 + OPA192。  如果不是这样,opa192 或 FDA 选项会很好地工作。  如果您对文档有疑问、请告知我们。  

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供宝贵的建议

    现在、我们将  在我们的设计中使用 OPA2192IDR。

    您能提供 OPA2192IDR 的单端转差分输出应用手册吗、我们可以创建相同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Janardan、  

    我们有一份 单端输入转差分输出电路应用手册、可为您的设计提供指导。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa216b/sboa216b.pdf?ts = 1772725669250 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们有让 schematice2e.ti.com/.../OPA2192IDR.pdf 使用 OPA2192IDR(采用单端输入转差分输出电路)。 您能检查并指导我们纠正同样的问题吗? 我们将随附以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janardan,

    此处有几个反馈点-

    1) 为什么有二极管将 PGA 输出钳位到 3.3V?  PGA 是否只能输出 3.3V?  

    2) 两个同相输入似乎通过 10k Ω 电阻相互连接、然后第二个输入直接连接到 0.625V。  这似乎与本文中提供的电路不一致。

    如果您能告诉我单端转差分转换器的 PGA 电压范围和差分电压范围是多少、我们可以为您提供一个可以实现该范围的电路。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    关于第 1 点:
    请注意、在我们之前的设计(旧的计量 IC Maxim)中、PGA 输出被偏置至 3.3V 因为我们的原始信号摆幅是以周围为基准的 3.3V、馈送到 ADC 输入(计量 IC 的单端 ADC 输入) “对不起,对不起

    但是、在  采用 A 的新设计(计量 IC - ADE9430)中 差分输出级 、我们理解可能没有必要将 PGA 输出直接偏置到 3.3V 、请确认此理解是否正确。

    关于第 2 点:

    请注意、我们的 IC (ADE9430) 具有宽输入电压范围:±1V、增益时为 707mV rms 满量程。


    我们理解 Texas Instruments THS4551 (精密全差分放大器)可以提供比更好的差分性能 OPA2192 它不是真正的差分 ADC 驱动器。

    但是、我们注意到了 THS4551 目前难以通过 TI 门户进行采购(通常显示为缺货)。 因此、请您告知我们是否应该继续 THS4551 或建议另一个 具有长期供货情况的推荐替代器件

    作为参考、THS4551 旨在进行转换 单端信号转换为差分输出、用于精密 ADC 接口 为高分辨率 ADC 系统提供低噪声、低失调电压和出色的性能。

    此外、如果您能分享、将会非常有帮助 应用手册或参考设计 显示建议的信号链:

    PGA 输出→差分驱动器→计量 IC(例如 ADE 系列 ADC 输入)

    这将有助于我们确保为计量应用提供正确的接口架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们发现 IC - THS4551 可从分销商渠道合作伙伴处获得。

    https://www.digikey.in/en/products/detail/texas-instruments/THS4561IDGKR/11502203

    根据 THS4551 数据表、我们为您准备了新的原理图以供审查和分析。


    e2e.ti.com/.../6215.Sheet1.pdf                                      

    e2e.ti.com/.../ade9430.pdf

    请查看随附的原理图、如果需要进行任何更正或修改、敬请告知我们。

    此致、
    Janardan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的 — FDA (THS4561) 可以正常工作、这是一个好主意。  但是、竞争对手器件的输入似乎是双极的、以 GND 为中心。  这意味着该器件的输入电压需要变为负值、这意味着 FDA 的输出需要变为负值、这也要求 FDA 的电源电压也为负。

    任何输入驱动电路都需要电源电压为负。  对于 THS4551、它是低压器件、因此电源电压需要为+2.5/–2.5 或更低。  您可以使用 THP210 并使用更宽的电源电压、例如+5/–5。  此外、您还需要将 VOCM 引脚(引脚 2)接地;这决定了输出端的共模电压、这通常是 ADC 输入电压范围的中心。

    将 PGA 和 FDA 全部整合到一个器件中 的另一个选择是 PGA855;借助此器件、您可以在单个封装中实现 PGA 以及差分输出驱动。  查看该设备并告诉我是否有趣、我可以将此帖子转发给涵盖该设备的团队。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。

    根据您的建议、我们已考虑器件型号 THP210DR。 在我们的电路中、我们已经有+15V 和−15V 直流电源、因此我们计划使用双电源配置运行器件。

    在我们的计量 IC 中、基准电压为 1.25V。但是、由于我们使用的是轨到轨电源、因此连接了引脚编号 THP210DR 的 2 (GND) 接地、以便信号可以在 0V 左右转换。因此、我们理解、无需将 Vref 1.25V 连接到引脚 2 (VOCM)。

    我们使用的是 PGA204AU、因为它提供 1、10,100 和 1000 的可选增益、有助于我们有效放大极小的 CT 输出信号。

    我们已准备了参考 Texas Instruments THP210DR 评估板的原理图。

    请查找随附的原理图和评估板原理图以供您审阅。 我们非常感谢您提供宝贵的建议和反馈。

    e2e.ti.com/.../Current-Circuit.pdfe2e.ti.com/.../THP210-Evaluation-Module-User_2700_s-Guide-_2800_Rev.-A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    除此之外、我们还有一个问题:在评估板原理图中、一些元件被标记为 DNP(请勿填充)。 请说明我们的设计中是否需要这些元件。 如果不强制要求、我们计划从原理图和 PCB 布局中移除这些测试点、以节省 PCB 面积。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janardan:  

    我们将需要几天时间来检查电路。 我们将在本周结束前作出回应。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、整体看起来不错。  以下是我对建议保留的基本配置反馈。 我们的 e2e 系统当前已损坏、因此我无法添加文件或图像、因此我将在第一个块中引用引用引用标识符:

    D35:此电压钳位到 GND 和 V3p3、但您要寻找的电压是围绕接地的双极电压、因此您不需要钳位到 GND。  删除此项。

    C66、C76、C72: 这是可帮助对输入电压进行滤波的差分和共模滤波电容器。  如果您没有对输入滤波或非常低的噪声要求、则可以将其删除。

    R90、R96、R47、R92:对于更高级别的有源滤波器设计、可以使用这些电阻器、但对于基本设计而言、这些电阻器不是必需的、可删除、节点会发生短接。

    C73、C68、C74:这些组件可能需要、也可能不需要;对于 ADC 驱动、这些组件通常是电荷存储元件所必需的。  我不确定竞争对手的器件在这里需要什么、因此我建议保留布局、您可以在测量第一块电路板时根据性能进行修改。

    R101:如果您认为共模应短接至 GND 是正电压、则不是必需的、但如果这种变化、可能会有所改善。

    希望这些信息能帮助您完成设计。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复。。

    我们将根据您的建议进行更改、如果发现任何问题、我将回复您。