This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:需要 NEB 封装图确认

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1623144/lm1875-neb-package-drawing-confirmation-needed

器件型号: LM1875

您好团队:

 

器件 LM1875T/LB02 已停产、建议更换为 LM1875T/LF02(仅无铅差异)。 当交叉检查尺寸时、我可以看到 NEB 包有两个版本(版本 A 和 B)。 我是否可以知道已停产和替代器件遵循哪个版本?

 

此致、

Suresh G

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    您是否注意到这些版本之间的尺寸有任何实际差异?
    在我看来、即使这些是不同的修订版本、它们的实际尺寸是相同的、因此对于过时和替代器件、您考虑使用哪种版本无关紧要。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我注意到两个器件的备用引脚对齐方式都不同。

    Rev A:3 长导线和 2 短导线
    Rev B:2 长导线和 3 短导线

    这种反感给我造成了一种困惑。 您能检查并澄清一下吗?

    此致、

    Suresh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    我看到了不同之处、以前几次 e2e 似乎也收到了类似的问题、但现在  LB 设备已不再可用。

    我认为 LF 器件(目前唯一可用的器件)对应于 NEB0005E(修订版 B)图。 此封装与产品文件夹中所示的封装相同。
    如果有用、我可以得到一些样本来仔细检查。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    LB 上的确认也是必需的、因为我正在尝试检查 LF 设备是否可能适合 LB 设备。

    因此、请检查  LM1875T/两个器件的样片 L B 02 和 LM1875T/ LF 02 并在包装上确认我。

    此致、

    Suresh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    我无法获得不再提供的器件样片。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    因此、这意味着您无法获取样本来检查  LM1875T/这两个器件 L B 02 和 LM1875T/ LF 02?

    根据您之前的陈述 、我是否可以认为  LF 器件(目前唯一可用的器件)与 NEB0005E(修订版 B)图相对应?

    此致、

    Suresh G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    正确、我申请了 LM1875T/样片 LF 02 、并预计 在 下周的某个时间点收到这些信息。

    同样正确、(修订版 B)图应与 LF 器件相对应。 收到样片后、我可以确认。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

     在我的数据库中进行一些研究后、我发现 已废弃的器件 LM1875T/LB02 修订版 A 工程图。 因此、我认为建议的替换器件 LM1875T/LF02 也应该保存修订版 A 图纸。

    收到样品后、请检查并告知我。

    此致、

    Suresh G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    当然、收到样片后、我会告诉您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    我收到的样本有 3 个长导联和 2 个短导联、对应于 NEB0005B TA05B (REVA)。
    这与产品文件夹图片中的 3D 模型相同。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师