This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:仿真模型 VoutP 和 VoutNActs as unexpected

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626601/amc1311-simulation-model-voutp-and-voutnacts-as-unexpected

器件型号: AMC1311

 

我正在设计一个在 48V 标称电池电压下运行的电机驱动器。 我正在使用 AMC1311 用于隔离式电压检测的隔离式放大器。 根据数据表中的应用示例、我已为特定参数构建了仿真模型。 我也添加了我的原理图。

根据数据表、该器件具有一个 固定增益为 1 、表示$V_{OUTP }- V_{outN}= V_{in}$。 但是、我的仿真结果(已附加)与此特性不匹配。 我无法确定误差在我的电路或仿真设置中的位置。 我希望就可能导致这种差异的原因提供任何指导。   

image.png

 

image.pngimage.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    您的 V2 和 V3 电源未连接到 GNDx。  连接它们并进行测试。

    谢谢。