This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3901:设计咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625389/tlv3901-design-inquiries

部件号: TLV3901

您好、

 

tlv3901_schemetic.pdf 

 

我正在使用 TLV3901 设计硬件。
我们是在以下条件下设计电路。
1.在 VN 引脚中输入+1.0 基准电压。
2.随机摆动时、0 到+1.5V 的信号被输入到 VP 引脚。
3、CML 输出通过交流耦合输入到 Zynq 芯片。

有关设计电路、请参阅随附的文件。

image.png

问题

VCCI、VCCO 和 VEE 电压电平是否正确?
2.我想使用锁存功能,我该如何设计这些引脚的电路?
3.如果您有任何推荐的电路或值,请回复。

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    1. VCCI、VCCO 和 VEE 电压电平都在建议的工作条件范围内。

    2.这取决于你想如何控制闩锁。 锁存引脚旨在由 CML 驱动器驱动。 请参阅数据表“6.4.3 锁存器功能“中的锁存器功能

    3.我有点困惑,为什么输出的交流耦合是必要的。 VCCO 和 Zynq CML 输入之间是否存在特定的共模不匹配? 是否有任何理由说明 TLV3901 输出无法直接连接到 Zynq?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.这取决于你想如何控制闩锁。 锁存引脚旨在由 CML 驱动器驱动。 请参阅数据表“6.4.3 锁存器功能“中的锁存器功能

     -> 我想一直保持锁存功能“打开“。 我读了第 6.4.3 段,但我不理解它很好,所以我问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    我假设当您一直说锁存功能“打开“时、您希望它“关闭“(未锁存,以便输入信号通过比较器传播)?

    要禁用锁存、您需要将 (LE - LEB) 中的至少–200mV 差异置为有效

    由于 LE 和 LEB 都在内部通过 50Ω 电阻器上拉至 VCCO、因此我建议将 LEB 悬空并在 LE 上放置一个下拉电阻器。

    下拉电阻值很重要、因为允许的最小 LEB 电压为 VCCO - 1V。

    我建议在 LE 和 GND 之间放置一个 453Ω 电阻器、以便在 2.5V 电源电压下保持适当的差值。

    我还想再次问、为什么 TLV3901 的输出采用了交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想再次问、为什么 TLV3901 的输出采用了交流耦合。

    -> SOC 使用+1.2V 的共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyunkyu:

    感谢您的回答。 我明白了、这是合理的。 请注意、如果您的输入信号是随机信号、则由于交流耦合电容器、Zynq 的输入将不会看起来像干净的差分方波。 如果可以改变电源轨电压 、我们可以通过将 VCCO 降低到 1.2V 并降低 VCCI、使其仍在 VCCI - VCCO 建议工作范围内进行直流耦合。