This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9020-Q1:输入引脚电流限制

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627485/tlv9020-q1-input-pin-current-limit

器件型号: TLV9020-Q1

您好:

可以添加到 IN+和 IN-引脚的串联最小电阻是多少?

image.png

我们是否可以在没有串联电阻的情况下直接将输入信号施加到 IN+和 IN-引脚? 或者限流电阻器的值应该是多少?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    “Abs Max“为 10mA。

    请参阅数据表中的第 6.4.3.3 和 6.4.4 节。

    我们建议将电流保持在 1mA 或更小。

    5V/5k 1mA(最小值)。

    如果这是在正常运行期间发生的、则我们建议添加外部保护(肖特基)、而不是依赖 ESD 二极管作为钳位。

    请注意、“快速复位“ESD 器件是边缘激活的、不会像齐纳二极管那样钳制直流。 因此输入可拉至高于电源电压。 如果输入电压可能超过 6V、则正向需要外部钳位(齐纳二极管或二极管连接到 V+)。