This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:失调电压

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324B, LM324, PGA849, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626875/pga855-offset-voltage

部件号: PGA855
《Thread 中讨论的其他器件: LM324、LM324B

您好、

我们在单端配置中使用 PGA855RGTR 可编程增益放大器。 目前、我们面临一个问题、当 R74 处为零电压输入时、U1C 的输出 (LM324BAIPWR、引脚 8) 显示约 600mv

1.输入电压范围:0 至 5V

2. VCC 电源电压:+12v(仅限+12v)

声压设置为 2.5V

在这种情况下、当输入为 0V 时、我们预计输出接近 0V。 但是、我们观察到输出端的偏移量约为 600mv。 pga.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到上面的 12V 电源;它实际上为 LM324BAIPWR 供电。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、  

    您能解释一下增益设置引脚 (G0、G1 和 G2) 是什么吗? 根据原理图、VSN 似乎为–12V、DVDD 为 5V? 是这样吗?  

    VSP 是 12V 还是不同的电源电压?  

    客户是否也可以直接在 OUT+和 OUT-(引脚 10、11)上测量、而不是 LM324 的输出?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    请找到随附的图像以进行增益设置  

    我们只使用 3 组增益

    1、VSN:–12V  

    2. DVDD : 5V

    3、VSP:12 伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、  

    您能帮助我了解使用可编程放大器 和分立式差分放大器和 LM324B 的两个级的设计理由吗?  
    虽然我不确定这是否是导致 600mV 总偏移的原因、但第二个额外级会导致 LM324B 运算放大器的偏移。 查看 PGA 上的直接输出电压有助于更好地了解失调电压贡献的来源。  

    您可以使用 PGA848 或 PGA849 (这是差分输入-单端输出)而不是 PGA855、无需第二级放大器。 PGA85x/84x 系列具有集成到器件中的全差分输出级。  

    什么连接到输出 (mAFB_meas)?  

    谢谢!
    此致、
    Ashley