This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:有关 AMC3330 浪涌电流的问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622543/amc3330-questions-about-inrush-current-of-amc3330

器件型号: AMC3330

大家好!
‑计划在同一 PCB 上使用四个 AMC3330 隔离放大器、并希望了解浪涌电流行为和建议的电源上电时序控制方法。 此外、
 
我们正在寻找适合 (1) 电源时序/软启动的 TI 器件、以及 (2) 基于 SPI 的板‑Ω 至‑Ω 板数字接口 IC、而不是使用 MCU 的 GPIO 引脚。
  1. 四个 AMC3330 器件的浪涌电流
    我们计划在单个 PCB 上安装四个 AMC3330 隔离放大器、并使用同一电源为其供电。
    • 您能否提供有关同时为四个 AMC3330 器件供电时预期浪涌电流的信息或指导?
  2. 电源‑上电时序/软‑启动解决方案
    ‑在所有四个器件同时供电时浪涌电流变得相对较大、我们将考虑交错式功率“上拉“控制。
    • ‑是否提供任何可用于管理多个 AMC3330 器件的启动的合适控制 IC(例如电源序列发生器或具有软‑启动或控制斜坡<eps> 上升功能的 IC)?
  3. 专用的 SPI 接口 IC、用于板‑到‑μ C 板通信
    该系统通过 3.3‑V 光耦合器接收接触输入信号、经过处理的数字信号将通过 SPI 在板之间传输。
    • ‑是否提供适用于基于 SPI 的板‑到 I ² C 板通信的专用接口或收发器 IC?
    • 如果可能、请推荐合适的器件系列或器件型号。

      此致、
      柳介
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您的进度如何?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryusuke-San、  

    请接受答案中的延迟。  

    流向器件的最大浪涌电流有两个方面:  

    旁路电容和电源轨的变化率。 这就是 DC/DC 控制器将控制的信号。

    当该设备 启用 DC/DC 时,我被 IC 设计师告知电流不会超过~100mA。 (大约为标称电流消耗的 4 倍)。

    AMC13xM0x 通常用于具有三通道或四通道的功率计量应用。 据我所知、没有任何客户实施电源时序。 请注意、集成 DC/DC 转换器由寄存器控制、默认情况下处于禁用状态。 这意味着、在导通后、您可以通过 SPI 对各个 DC/DC 转换器进行电源排序。

    在电能计量应用中、结构通常使用两个 PCB、我们不实现任何特殊的 SPI 收发器。 SPI 信号连接在总线上。 最好将 10pF 电容器放置在靠近板对板连接器的位置、并且通常在传输端具有 10 Ω 的保留电阻

    需要特别注意的一个器件是时钟。 大多数情况下、CLKIN 信号由微控制器提供。 我建议使用 74LVC1G17 逻辑门缓冲该信号。

    此致、Jiri Panacek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    这是否意味着、如果安装 4 个 AMC3330、浪涌电流不会超过 100mA?

    是否无需特殊的输入电流测量?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryusuke-San、

    首先,接受我的道歉。 我将 AMC13xM0x 器件与 AMC3330 混淆了。 它们使用相同的 DC/DC 转换器架构、但自然无法通过 SPI 控制 AMC3330 对电源时序的影响。

    我来到实验室、获取了 AMC3330 评估模块的启动波形。  

    下面是屏幕截图:

    通道 1(黄色)3.3V 输入电压

    CH4(绿色)DCDCOUT 与 HGND

    CH3(洋红色)LDOout((DC/DC 转换器的前置稳压器)

    Ch2(蓝牙)输入电流

    您可以看到、导通后有非常大的电流尖峰。 这是 EVM 的输入电容与电压轨上的非常高的 dV/dt 相结合。 我使用水银继电器来产生如此剧烈的瞬变、因为电源在输出按钮上的反应速度较慢。  

     当器件从 UVLO 条件恢复时、大多数主要峰值低于 70mA、第二个峰值低于 主 LDOout 开启时。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiri:

    感谢您分享波形。 请允许我确认以下几点。

    使用 AMC3330 EVM 时“低于 70mA “的测试结果是什么?

    是否在安装 4 个部件时? 还是在安装 1 件时?

    我们 计划 从同一电源并联使用“"4"AMC3330s。“。</s>“

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、  

    不用客气。  

    我确认这是组装了 1 个器件的 AMC3330 EVM。  

    请注意、由于使用了继电器、VCC 电源轨的上升沿会非常快。 我尝试使用 AWG 信号发生器为电路板馈电捕获相同的测量结果。 该发生器具有 50 欧姆输出阻抗。 电路板启动正常、但电流尖峰小得多。 这是由于上升时间较慢、而且 70mA 的初始 LDO 和 DC/DC 尖峰主要由旁路电容覆盖。  

    考虑这个问题时、与 VCC 电源轨串联一个低欧姆电阻可能是可行的。 可能像采用 0603 封装的 4R7 Ω。 这将有效地降低浪涌电流。

    此致、Jiri