This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C12:关于 AMC23C12 的输出引脚

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1627757/amc23c12-regarding-the-output-pin-of-amc23c12

器件型号: AMC23C12

您好、

我必须将 AMC23C12 连接到输入范围为 0V 至 3.3V 的 uC。如果我在 Vdd2 时提供 5V 电压、那么输出的范围是 0V 至 3.3V、还是介于 0V 至 5V 之间? 如果是 5V、我不知道如何将其用于我的 UC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    数字输出电压将等于 VDD2:

    uC 和 VDD2 应具有相同的电源电压。