This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:需要 TINA TI 文件

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626150/ths3491-need-tina-ti-files

器件型号: THS3491
主题中讨论的其他器件: TINA-TITHS3217

尊敬的团队:

我计划将 THS3491 用于差分放大器和跨阻放大器 (TIA) 应用。 由于我的设计需要高压摆率和宽带宽、因此我选择了 THS3491。

为了验证设计、我想在 TINA-TI 中执行仿真。 您能否提供 TINA-TI 仿真模型或 THS3491 的相关仿真文件?

此致、
Sruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sruthi:

    您可以在产品页面中找到该器件的型号。 我在下面附上了一个链接;它应该会将您发送到该部分。 它位于“设计与开发“下。

    THS3491 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio Vazquez-Lam,

    感谢您的答复。

    关于 THS3491 的使用、我有几个问题、因为它是一款电流反馈放大器 (CFA)。

    在我的应用中、我使用了 DAC AD9139、它提供了两个互补电流输出。 我需要将这些电流转换为–9V 至+9V 的输出电压范围。DAC 输出信号是 10MHz 锯齿波或方波、因此需要一个高压摆率运算放大器。

    因此、我选择了 THS3491 并将其配置为差分放大器。

    不过、根据我的输入电流和增益计算、预期输出电压应为 5V、但测量值约为 4.95V

    您能否说明 THS3491 等 CFA 运算放大器是否适用于差分放大器配置? 如果没有、这可能是我观察到增益误差的原因吗?

    ...

    此致、
    Sruthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sruthi:

    输出端看到的误差可能来自几个地方。 需要考虑的一点是、来自 DAC 输出的一些电流将流向 R2 和 R4、因为这些节点不是高阻抗节点。 这将导致与预期值略有变化。 另一个注意事项是偏置电流会因反馈网络而在输出端产生偏移。 然而、电流反馈器件可能是这些小误差源会导致输出偏移。 我们有 THS3217、该器件旨在连接电流输出 DAC。 此器件无法达到+/–9V、但我会查看此器件并查看它是否适合您的应用。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我想知道 THS3491 (CFA) 是否可用于差分放大器应用。

    &如果我们按照您所说的那样将 THS3491 用于我们的应用、那么它将有失调电压、如何估算失调电压?

    您能共享 THS3217 的 TINA TI 文件吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sruthi:

    是的、CFA 可以用作差分放大器。 关于您的第二个问题 、我添加了一个指向高精度实验室视频系列的链接。 该系列可分解电压失调和偏置电流的影响、从而提供了有关如何计算失调电压和偏置电流的详细信息。 它位于“输入失调电压和输入偏置电流“之下。 下面附上了 THS3217 的 TINA 模型。

    高精度实验室系列: 运算放大器|德州仪器 TI.com

    e2e.ti.com/.../3377.THS3217-_2800_1_2900_.TSC

    此致、

    Ignacio