This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML:LM139J/883B 生命周期状态

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, LM139A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1625647/lm139aqml-lm139j-883b-life-cycle-status

器件型号: LM139AQML
主题中讨论的其他器件: LM139LM139A

我的公司具有原始器件 LM139J/883B 的旧 BOM。 我得到了交叉参考、即 LM139J/883。 为此、我需要证明与我的公司进行原始对比是合理的。

我能否获得数据表(订购信息中的 883 之后还会显示后缀“B"以“以使我的理由准备就绪、或者任何证明也有效?

非常感谢大家对这方面的支持。

 

此致、

Saurabh Kumar Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    我们不再具有 LM139J/883 B 可订购器件、因此我们不能将其放在数据表上。

    “B"是“是指定 MIL-883 修订版 B 器件的旧方式。 添加修订字母的要求在许多年前(在 90 年代)被取消。

    LM139AQML LM139QML 低功耗低失调电压四路比较器数据表(修订版 G)

     LM139J/883 列在“封装选项附录“的最后一页中。 表中列出了此数据表涵盖的器件。

     LM139J/883 是一款 QML Q 器件、用于替代“B"器“器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的支持。

    根据最近一次更新于 2025 年 10 月的 LM139AQML-LM139QML 数据表、我认为这些观察结果是勘误表、如下图突出显示:

    数据表第 4 页-  

    数据表第 5 页-

    请提供建议。

    此致、

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh、

    “LM133"是“是 NSC 到 TI 转换期间的一个拼写错误。 应为“LM139 883“。

    我们正在更新 LM139 数据表、这是我们首先纠正的明显问题。

    将数据表从“国家“格式转换为“TI"格“格式时、还存在其他一些问题。

    原 National 数据表规定 LM139A 在 25°C 输入偏置电流下最大值为 100nA、典型值为 25nA、在整个温度范围内最大值为 300nA。 这是另一个转换错误。

    原始 NSC 数据表中也提到了 rl>=15k。 所以是正确的。

    感谢您提出这些不连续的情况。 我将在下一个版本中更正。 总体 LM139A 规格没有改变...只是数据表转换过程中的错误。