This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084B:输入接收器具有错误的电压输出

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621307/tl084b-incoming-materila-withn-wrong-voltage-output

器件型号: TL084B

我们发现传入 IC 存在功能缺陷问题、根据标准、当输出打开时、平均值应为–3.0V±0.25、但有问题器件的值超出了如下所示的规格、我们尝试用其他日期代码替换问题样本以进行验证、这可以、因此我们怀疑这是个材料问题、请帮助检查并建议如何处理 ASAP。 有问题的批次为 2513。

测试点 TP8 和 TP22 的电压不正确。 TP8 测量值为–1.48V(标称值为–3.0V)、TP22 测量值为 12.5V(标称值为 10.5V)。 它们分别连接到芯片引脚 2 和 7。 引脚 2 是输入 引脚、引脚 7 是输出引脚、引脚 6 影响输出值、是芯片的输入引脚、其测量值为 0V(正常单元的值为–0.6V)。

 客户测试限制如下:

image.png

image.png

 原理图

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我找不到 TP22、TP41 或不知道“A-voltes"指“指的是什么、以及此原理图中未包含的其他详细信息。  这里没有足够的信息可供我们对这一问题作出任何结论。

    为了帮助我们了解放大器的性能、我们需要以下信息:

    1) 问题条件下每个引脚和周围节点的电压。
    2) 电源电压(引脚 4 和 11 处的电压)。
    3) 使用旧器件与新器件的同一电路板上的任何比较数据。
    4) 有关此解决方案历史的任何信息。  是否已运行一段时间?

    请注意、对于此器件、芯片已移至新芯片(带有“H"后“后缀后缀)、请参阅下面的数据表部分:

     新芯片通常具有更好的性能、但在无功耗或无法正常工作的情况下测量器件时、可能会导致测量差异。   

    因此、我们需要了解有关您的测试的更多详细信息、请告知我们上述问题、我们可以进一步了解。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 故障情况下每个引脚和周围节点处的电压。

    缺陷放大器 U8A:引脚 1:+6.34v、引脚 2:–1.496v 引脚 3  :0V U8B:引脚 7 10.1v 引 脚 6:0V 引脚 5:0v

    良好放大器 U8A:引脚 1:+6.382v、引脚 2:–2.96v 引脚 3  :0V U8B:引脚 7 11.05v 引 脚 6:0.6V 引脚 5:0v

    周围节点没有异常点。
    2) 电源电压(引脚 4 和 11 处的电压)。

    引脚 4:+15V 引   脚 11:–15V
    3) 使用旧器件与新器件的同一电路板上的任何比较数据。

    请参阅项目 1)。
    4) 有关此解决方案历史的任何信息。  是否已运行一段时间?

    以前没有这种情况。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leeya:  

    为了更好地帮助我们了解这种情况、您可以验证以下电压电平是否正常? 我添加了一个功率点、您可以填写每个节点的电压电平。 我还提供了 Tina TI 仿真图。 您能否验证我的原理图是否正确? 如果您提供了任何其他有助于我们调试此问题的相关信息、我们将不胜感激。  

    e2e.ti.com/.../TL084-Questions.pptx

    e2e.ti.com/.../TL084H.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone