This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403:电流输出

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, OPA598, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1629955/alm2403-q1-alm2403-current-output

器件型号: ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA598OPA593

尊敬的团队:  

我们一直将 ALM2403 IC 用于电流输出应用。 请在下面找到电路。  

我们设置为 10V、电路将提供 400mA。

对于 333 欧姆负载电阻器、我们通过设置 498mV 的输入电压来获得 20mA。  

但对于 1k Ω 负载电阻器、我们可以看到–2mA 之间的实际差异。 在仿真时、我们可以看到从 1 到 10mA 的电流变化的 1.45mA 存在差异。

您能帮助我们了解造成此变化的原因吗?

将此电路用于较高的负载电阻是否存在任何限制?

所附仿真输出图供参考。  

image.png

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathaniveatha:

    很高兴再次听到您的声音。  

    让我们从可能发生的事情开始:

    请记住、ALM2403-Q1 在为运算放大器供电时并不特别精确:

    在此配置中、我们向 VS1 端子施加 1.2V/V 的增益、使所有 Vos 都乘以该值。  

    但是、实际误差来自源自电流检测的正反馈。  

    观察 VS1、传递函数最终会得出 40.1mA =~Iout/V

    观察这个电路、可以看到您提到的失调电压 (1.45mA)

    请注意、该误差来自 ALM2403-Q1 的自然典型失调电压、其以输入为基准约为 6mV。  

    消除此误差的解决方案涉及使用 DAC 或电位器来消除偏移。  

    最简单的解决方案是使用 OPA593 甚至 OPA598 等器件并联两个放大器。  

    OPA598 是单通道芯片、但最大 Vos 仅为 1mV、而 ALM2403 的为 25mV。  

    如果您需要超高精度、OPA593 能够在功率放大器中实现出色的 VOS 性能。  

    双解决方案会增加解决方案的成本、并增加并联设计的复杂性、但实现出色的性能。  

    回到我们的数据、ALM2403 的典型电流误差为+OPA593 –1.45mA、而 OPA593 的典型误差仅为 18uA:

    然而、同样需要采用并联结构以支持高达 400mA 的电流源运行。  

    请告诉我您希望追求什么方向、我可以提供设计指导。  

    谢谢、

    Jacob