This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:TLV3401 -产品标识更改 — 现在在工作温度下失败

Guru**** 2920110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1630028/tlv3401-tlv3401---product-marking-changes---now-failing-at-extended-temperature

器件型号: TLV3401

我们已经在工作温度范围内使用此元件 5 年以上、实现零故障。

2 家注册供应商的最新采购具有新的组件标记、但失败。  

您能告诉我、如果 LTB 不是紧凑型器件、标记与可能的生产日期代码之间的区别。  

未通过组件标记时、标记代码上方和下方有水平线

良好部件有垂直标记  

E-02859 TI TLV3401IDBV GOOD Markings.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chet、

    TLV3401 有一个用于设计/芯片变更的 PCN:

    产品变更通知 (PDF)

    截止日期是 2023 年 9 月 27 日。 但旧芯片仍在供应链中。

    您不能依赖日期代码、因为这些代码是在不同的地点组装的、并且转换时间不相同。

    您可以从卷带/包装箱标签中看出、“20L"行“行将显示新芯片的“Rfb"(“(请(请参阅 PCN)。

    上面和下面两条水平线的器件是新芯片。 “行“是 BCD 日期代码。  

    标签 20L 线是决定因素。

    水平= 2025 年 7 月、批次在 6079 结束(新芯片)

    垂直= 76 = 2017 6 月(旧裸片)

    两者都是 TLV3401IDBVR 的合法日期代码。

    它是如何失败的? “扩展“表示您是否超出了–40°C 至 125°C 的温度范围?