This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:电路检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1629125/tlv9001-circuit-check

器件型号: TLV9001

尊敬的团队:

您能告诉我们、这个原理图是否有问题吗? 根据我们的评论,这似乎是好的。

感谢您的支持也向您学习。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出端没有容性负载 N_DAC,我不会看到电路有任何问题 — 电路非常稳定且没有过冲-请参阅下文。

    然而、 –3dB 带宽不受 TLV9001 的 GBW (BW = GBW/2=500kHz) 的控制、而是由 RC 反馈进行控制 — 如下所示。

    e2e.ti.com/.../TLV9001-Gain-_3D00_-_2D00_0.5.TSC