This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA849:申请获取以下器件型号的噪声系数。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PGA849, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628706/pga849-requesting-for-the-noise-figure-of-the-following-part-numbers

器件型号: PGA849
主题中讨论的其他器件: PGA855INA849

尊敬的团队:  

我正在查找以下器件型号的噪声系数 (dB) 值、但很遗憾、我在数据表中找不到该值。

请检查并提供以下器件型号的噪声系数 (dB) 值。

  1. PGA849RGTR
  2. PGA855RGTR  
  3. INA849DGKR

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    您能给我举一个您所需内容的例子吗? 另一个数据表的屏幕截图也会有所帮助。  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、  

    请找到以下短片。 来自低噪声放大器。



    您能提供类似的噪声数值吗?

    期待您的答复、  

    此致、  
    Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharajan:  

    器件的数据表中不提供这些信息、但可以进行计算(我不得不通过讨价还价来得出这个结论)。

    我创建了一个 Excel 工作表、根据数据表中的值、源电阻和目标温度进行计算。  

    这是 Excel 工作表中的一个片段、请随时查看我的数学计算结果: e2e.ti.com/.../Noise_5F00_Figure_5F00_PGA85x.xlsx

    PGA855:  

    增益 (V/V) ENI (V/rtHz) ENO (V/rtHz) 输入 (A/rtHz) Entotal^2. 噪声系数 (NF)(dB)
    16 7.8E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 62.7E-18 18.817
    8. 8.0E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 71.3E-18 19.377.
    4. 8.6E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 103.1E-18 20.980
    2. 12.6E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 275.4E-18 25.246.
    1. 21.6E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 933.1E-18 30.546
    0.5 42.0E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 3.6E-15 36.446.
    0.25 84.0E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 14.5E-15 42.467
    0.125 168.0E-9. 21.6E-9. 300.0E-15 58.1E-15 48.487.

    PGA849:  

    增益 (V/V) ENI (V/rtHz) ENO (V/rtHz) 输入 (A/rtHz) Entotal^2. 噪声系数 (NF)(dB)
    16 8.6E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 76.2E-18 19.665
    8. 8.8E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 86.3E-18 20.206.
    4. 9.6E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 127.6E-18 21.904.
    2. 13.5E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 323.9E-18 25.950
    1. 23.8E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 1.1e-15 31.388.
    0.5 47.4E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 4.5E-15 37.391.
    0.25 94.9E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 18.1E-15 43.416
    0.125 186.3E-9. 23.8E-9. 300.0E-15 71.0E-15 49.357.

    请随时对 INA849 应用相同的方法以获得目标增益。  

    祝您一切顺利、
    Carolina