This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:INA293A1QDBVRQ1 输出短路

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1622875/ina293-q1-ina293a1qdbvrq1-output-shorting

器件型号: INA293-Q1
主题: TLV3011 中讨论的其他器件

我的零部件故障率过高

INA293A1QDBVRQ1  

有时故障会很快、有时在环境温度至–40°C 至+70°C 之间循环运行我的器件(金属机箱中有 4 个电路板、其中一个电路板使用 INA293A1QDBVRQ1)一次或多次后会发生故障。  

附有一个示例电路(8 个不同的通道、一次只有一个通道发生故障、但一个通道可能在 3 个温度周期后发生故障、而另一个通道可能在 4 个周期后发生故障)  

 

我可以发送故障器件进行分析

3-2026 4-7-15-15 PM.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burt:

    您能否提供更多信息:

    “你说什么? 您是否有显示输入和输出电压的波形? 发生故障后、器件的 IQ 是否不同?等

    -您能分享有关故障期间电流和共模电压的信息吗?

    -故障是否发生在一定的温度? 例如、当温度降至–40 或达到 70 时、是否总是发生故障?

    您可以提供有关此内容的任何额外详细信息将会有所帮助。

    谢谢、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我没有波形。

    该过程是:我在室温下运行自动测试过程。 然后我在–40°C 运行 ATP、然后在+70°C 运行 ATP

    失败的设备之间的相似之处是:当 ATP 未能通过某个信道的测试时、我尝试复制该故障。 我在环境下运行 ATP。 如果仍然出现故障(通常情况下)、我打开该装置、拆卸 4 块板并检查具有该通道电流检测芯片的一块板。 首先、我会使电流流过检测电阻、并使用 DMM 查看输出。 现在、我只需测量引脚 1 (OUT) 和引脚 2 (GND) 之间的电阻。  通常、发生故障后电阻介于 1 至 15 欧姆之间。  

    通道测试 首先导通一个通过 10m Ω 检测电阻提供 28V(空载)的 FET。 电流检测的输出通过一个 1k Ω 的串联电阻器连接到 ADC(请注意上面的原理图)。 ADC 值被转换并报告给 ATP、而电压也由 ATP DMM 测量。  可编程负载不应用电流、低电流、高电流和过流。

    最坏情况示例: FET 提供 28V、可编程负载= 0A、ATP DMM 测量电压并将其与 ADC 电压读数进行比较。  可编程负载 设置为 5A。 ATP 请求 ADC 电流读数并将其与 ATP 测量进行比较。 然后、可编程负载 设置为 9A。 ATP 将 ADC 电流与 ATP 测量进行比较。  然后、  将可编程负载设置为 9.9A、并测试 ATP 检查从 ATP 输入到 UUT 输出的压降。   然后、 将可编程负载设置为 10.3A、 ATP 检查过流位。 然后、ATP 继续进行其他测试。 完整的 ATP 测试大约需要 14 分钟。 Re 配置为测试单个通道需要 10 秒、测试需要 1 分钟。

    我们通常不会在腔室过渡到“测试温度“时进行测试、但我们可以间隔时间停止进行测试。 除了温度循环之外、我无法分辨温度导致故障的原因。 可能是我只需要在 20°C 到 70°C 之间循环、但我没有数据。 我们不再看到婴儿死亡率、但如果会发生故障、可能会在几个温度循环后发生故障。 我们同时使用 INA293A1Q 和  INA293A2Q。 我没有 更频繁失败的数据。 我可以尝试从修复日志收集它,但这将需要 4-8 小时。   并非所有芯片都失败了。 最近、我发生了芯片故障(我将根据您的要求发送给您)、经过 7-10 次温度循环、运送给客户、设备回来进行软件升级、测试并通过、然后进行温度循环、在+70C 测试期间失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burt:

    我正在咨询我的团队、很快会回复您。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你想让我给你发送一个故障部件,有一个球场温度历史记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为你有必要在这个时候给我们发一个零件。 从你所说的,显然有严重的损害。

    您是否检查过任何其他器件以查看它们是否也已损坏、例如 TLV3011?

    我怀疑这个问题实际上与温度无关。 我想知道、您能否在环境温度下多次运行一个器件进行此测试、最终出现相同的故障率。

    最好在执行这些测试并打开和关闭 FET 时监控电源电压。 电源电压上可能出现较大的尖峰、这可能会导致问题。 另一种操作是在 1kΩ 的输出端附近添加另一个与输出端串联的电阻、并尽可能靠近输出引脚放置、以保护它。 原因并不明显、但输出端的 ESD 二极管似乎在熔断、这就是您看到它接地短路的原因。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 1k Ω 电阻的放置。  3-9-2026 2-43-23 PM.png 显示从 U9 到 U8 的距离为 388mil。  3-9-2026 2-45-07 PM.png 显示其余到 R89 (1k) 的覆铜为 70mil)、从另一侧或 R89 到 ADC 的覆铜为 4670mil。

    今天我会试着给你看 O-scope 照片。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传错误消息。 如果你给我一个电子邮件地址,我可以给你的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burt:

    我已经向您发送了一个朋友请求。 如果你接受它,你应该能够通过私人消息发送照片给我.

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 0 条未读通知

     有 0 条未读 消息

    我应该在哪里查找朋友的请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在等待接受朋友请求的进一步指示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burt:

    很抱歉耽误我的时间。 我正在出差。 如果您导航到您的个人资料、您应该能够转到朋友的选项卡并在那里看到它。  

    如果这是不工作,那么你可以点击我的名字这里,它会带你到我的页面. 在右上角、您可以点击“Connect",“,如下、如下所示:

    它将显示“发送朋友请求“或“接受朋友请求“。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到您的个人资料页面。
    e2e.ti.com/.../7482134

    我选择“+连接“按钮、然后选择“接受朋友申请“

    导航至我的个人资料页面并转至朋友。
    e2e.ti.com/.../friends
    我选择“朋友“下拉超链接、然后选择“请求查看“
    我看到了您的请求。
    我选择“Accept/Reject"(“(接受(接受/拒绝)超链接、然后选择“Accept friend request“(接受朋友请求)

    导航至我的个人资料页面并转至朋友。
    我仍然得到:
    “没有用户被添加到 Burt Bregman 的好友列表中。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Burt:

    我已经向您发送了一封电子邮件。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    18+68 次循环、环境温度下无故障。
    这似乎是一个高于 65c 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致力于收集更多信息。

    我注意到、FET 在 10m Ω 电阻器上为 10A 负载提供 28V 电压(并且 FET 关闭)的情况会产生异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下您看到的异常情况吗? 当您收集更多信息时、请随时更新我。

    谢谢您、

    Holly