This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:TLV3202AIDGKR 的双向电流检测仿真问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628798/tlv3202-q1-bidirectional-current-sense-simulation-problem-with-tlv3202aidgkr

器件型号: TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3201

大家好、我正在将 TLV3202AIDGKR 比较器用于我的 48V 三相 BLDC 电机驱动器项目。 我的目标是将该比较器用作 B 相、C 相和直流电流的过流保护。 对于电流检测、我使用 Allegro 的 ACS772KCB-150B-PSF-T、该器件可以感应+–150A 且灵敏度为 13.33mV/A

我希望在 120A 和–100A 下实现过流保护。我遵循了中所述的公式

“具有窗口比较器电路的模拟工程师电路双向电流检测“应用手册。 我在 PSpice 上进行了仿真、但 由于仿真运行缓慢、因此无法对其进行仿真。 我已将 pspice 仿真添加为图像。 我想知道什么可能是错误的,任何建议都是感激的!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    似乎 U1 上的 V7 3.3V 没有正确连接到 GND。 它看起来是“交流“接地端、可能会导致仿真问题。

    您可以只使用一个 V2 3.3V 并将 VCC 连接在一起。 无需第二个重复源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    感谢您的回答。
    问题已经解决、我随附了仿真结果以供审核;但是、我注意到 TLV3201 的过流输出(例如,1.2ms 到 1.4ms 之间的洋红色信号)在完全拉高之前在 0V 和 3.3V 之间振荡。 我计划使用或门将这些多个输出与单个 MCU 引脚连接、如有任何资源、电路片段或您可能对此实现和观察到的初始开关行为有何见解、请提供此参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CAN、

    比较器恰好在做它们应该做的事情。  它在纹波的交叉点上清楚地触发。 比较器无法分辨“信号“和“噪声“之间的差异。

    您需要在输入之前滤除纹波或将迟滞增加到大于纹波。  

    仿真的速度会很慢、就像有两个交流电源一样、有很多东西会发生变化、而且会发生很多变化。

    该模型还使用 39ns 传输线路来产生传播延迟。 传输线路需要一定的最短时间、这样会增加模拟所需的时间点数量、从而使其运行速度变慢。

    如果这确实导致了您的问题、并且您不担心 39ns 传播延迟、可以替换模型中的以下内容以移除传输线路:

    Original:

    .SUBCKT Prop_Delay VIN VOUT   
    T_Tpd      N03175 0 VOUT 0 Z0=50 TD=39n   
    R_RT      0 VOUT 50 TC = 0、0  
    R_RS      N03175 VIN 50 TC = 0、0  
    结束

    修改日期:

    .SUBCKT Prop_Delay VIN VOUT   
    R_RT      0 VOUT 50 TC = 0、0  
    R_RS     VOUT VIN 50 TC = 0、0  
    结束