This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:正输出电压包含高振幅~50MHz 噪声 — 仅在高输出功率下

Guru**** 2925270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1628956/lm675-positive-output-voltages-contain-high-amplitude-50mhz-noise---only-at-high-output-power

器件型号: LM675

您好 TI、

我的放大器以高输出功率运行时、其输出存在问题。 我将信号发生器的交流输入(频率为 0.5Hz)运行到增益~12 的同相放大器中。 当我将输出放入示波器时、运算放大器可以正确放大信号、但当我在 50 欧姆负载上应用输出时、运算放大器的正输出不会正确放大、并被与信号本身幅度相同的噪声 (~50MHz) 掩盖。 信号的负极侧正常。

在更高频率 (100kHz) 的电磁线圈应用中使用运算放大器时、这意味着负载为~300 欧姆、响应得到了改善。 但是、我仍然可以看到出现这种 50MHz 噪声。

我使用增益为~12 的同相放大器。

这看起来像是某种与电流相关的反馈问题、我想知道这是否是此组件的常见问题、您可能需要帮助解决。

0.5Hz:

 Op_amp_issue_low_freq.JPG

100kHz:

exp_ACQUIRE_SCOPE_ONLY_bias_0_20260322_153142_Lockin_opamp_test_10_dBm_capture_scope_only_CH1_plot.png

 

PCB 原理图和设计:

PCB_design.pngPCB_schematic.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    负载连接到什么?  

    如果该电阻连接到无功负载、则可能会破坏运算放大器的稳定。  

    此外、我建议将 1nF 电容器与 R2 并联。 这将有助于减小  

    如果有几种方法、例如将去耦电容器放置在更靠近器件电源轨的位置、以及使用接地平面来降低返回电流的阻抗、则可以改进布局。  

    谢谢、

    Jacob